Loading
Product Spotlight | March 26, 2024

Rockwell Automation mejora la eficiencia de la automatización con los bloques maestros ArmorBlock 5000 IO-Link mejorados

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista de la familia de maestros IO-Link ArmorBlock 5000 I/O de Allen-Bradley sobre una mesa, en un entorno de fabricación con poca luz

Los fabricantes pueden agilizar aún más los procesos operativos y reducir el tiempo de despliegue con el lanzamiento de una actualización mejorada de firmware y perfil Add-On (AOP) en los bloques maestros ArmorBlock 5000® IO-Link Allen-Bradley®. Las características recién añadidas, junto con la capacidad On-Machine™, proporcionan un importante aumento en la funcionalidad y el rendimiento de aplicaciones en ambientes industriales exigentes.

Entre los aspectos destacados de las nuevas capacidades de los bloques maestros ArmorBlock 5000 IO-Link se incluyen los siguientes: 

  • El perfil genérico de IO-Link permite la compatibilidad con una gama más amplia de dispositivos IO-Link, lo que habilita capacidades ampliadas de las máquinas para los sistemas de automatización existentes.
  • El modo de solo datos de proceso simplifica aún más la experiencia de integración del IO-Link al transmitir los datos especificados por el dispositivo IO-Link.
  • La descarga automática de archivos IODD mediante la herramienta de registro de dispositivos IO-Link ayuda a simplificar el flujo de trabajo, acelera la configuración y optimiza la eficiencia general.
  • La funcionalidad de importación/exportación de archivos EDS permite un despliegue más eficiente del proyecto en el que los usuarios pueden aprovechar el mismo archivo EDS en diferentes máquinas.
  • La funcionalidad de tipo de cambio permite reemplazar un bloque maestro IO-Link con una variante de potencia diferente sin tener que reconfigurar el dispositivo y el software.

Con estas últimas mejoras, los fabricantes podrán beneficiarse de una mayor flexibilidad, eficiencia y productividad en sus procesos de automatización. Los bloques maestros ArmorBlock 5000 IO-Link mejorados enriquecerán la experiencia de integración premium, lo que facilitará más que nunca la automatización y el mantenimiento del sistema.

Allen-Bradley, ArmorBlock 5000, On-Machine y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.

Publicado 26 de marzo de 2024

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.


Temas: Módulos de E S Hardware
Noticias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Eficiencia avanzada con ArmorBlock 5000 mejorado
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.