Melbourne Water es propiedad del Gobierno de Victoria. La empresa gestiona las principales redes de agua, alcantarillado y drenaje en toda la Gran Melbourne. También se ocupa de 25000 km de ríos y arroyos que sustentan comunidades y un medio ambiente saludables.
- Proteger el medio ambiente aguas abajo del embalse Thomson
- Cumplir con los requisitos de cumplimiento ambiental
- Conservar el agua de origen
- Conservación – 2 mil millones de litros por año en ahorro de agua
- Ahorro de costos – ahorro de costos continuo y menor dependencia de la desalinización
- Cumplimiento – aumento del 10 % en el cumplimiento ambiental
Desafío
El embalse Thomson alimenta una de las redes de suministro de agua más grandes de Australia. Operado por Melbourne Water, es el núcleo del suministro de agua para la ciudad de Melbourne y los suburbios circundantes. Para garantizar que el entorno del río Thomson aguas abajo de la presa esté protegido, los flujos en el río deben controlarse y optimizarse para que se libere la cantidad correcta de agua en todo momento.
Encontrar la cantidad óptima de agua para liberar es complejo. Si se libera demasiada agua, se desperdicia el agua de origen. Si se libera muy poca, las condiciones ambientales aguas abajo de la presa se ven afectadas y Melbourne Water no cumple con sus requisitos mínimos de conformidad.
Melbourne Water debe tener en cuenta el flujo y los niveles del río existentes, que se ven afectados por el riego de cultivos, la escorrentía de la lluvia, el flujo de los afluentes y la evaporación. También deben considerar la demanda fluctuante de los clientes. Además, hay un desfase de hasta 10 horas desde que se realizan cambios para liberar flujos en la presa hasta que se ven esos cambios en el punto de conformidad más lejano.
La complejidad de la red, junto con factores como el desfase y múltiples variables ambientales, hicieron de este sistema un candidato perfecto para el control predictivo basado en modelo (MPC).
Solución
Kalypso, una empresa de Rockwell Automation, colaboró con Melbourne Water para ayudar a controlar el agua que salía del embalse Thomson con mayor eficiencia y precisión mediante la implementación de la tecnología de control predictivo basado en modelo FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ de Rockwell Automation.
Aunque la industria del agua es relativamente madura en lo que respecta a la automatización y la optimización de sistemas, la calidad, la variabilidad de procesos, las interrupciones y el tiempo improductivo siguen siendo desafíos persistentes.
La complejidad de los cálculos, la duración del enfoque y la velocidad y precisión requeridas no se adaptan bien a las capacidades humanas. El control predictivo basado en modelo aplica una capa de ciencia de datos sobre los controles reglamentarios existentes para monitorear continuamente y optimizar de manera predictiva el comportamiento del proceso.
Para Melbourne Water, el sistema de control predictivo basado en modelo analiza un conjunto de variables (flujos de afluentes, lluvia, evaporación, consumo de riego, etc.) en tiempo real y de manera continua, prediciendo y conduciendo los ajustes de los punto de ajuste para mantener la función óptima del sistema, eliminando la tensión de la observación prolongada de la operación convencional y eliminando la causa raíz de la variabilidad, las interrupciones y el tiempo improductivo.
Resultado
Gracias al nuevo sistema, Melbourne Water pudo ahorrar 2000 millones de litros de agua al año, conservar energía y reducir la carga de trabajo del personal, a la vez que mejoraba el cumplimiento normativo. Melbourne Water ha establecido el estándar para las operaciones autónomas y la gestión responsable de un recurso natural crítico.
Publicado 10 de enero de 2024