Funcionamiento simplemente eficiente
La empacadora de extracción de líquidos ExtractPack Pro se basa en una plataforma de control de Rockwell Automation® que incluye un Allen-Bradley® MicroLogix 1200 controlador y Allen-Bradley botones pulsadores, relés de seguridad, sensores y otros componentes. La máquina accionada hidráulicamente permite una operación independiente simple y eficiente, y se puede configurar fácilmente para la integración en red.
En una aplicación típica, el producto se deposita en una tolva y luego se transporta mediante un transportador a la parte posterior de la empacadora. Cuando la cámara de la empacadora está llena, se activa automáticamente para accionar una placa que comprime el producto. La placa y el piso de la cámara están equipados con “dientes de tiburón”, que perforan los contenedores a medida que se comprimen para formar un fardo. La máquina continúa funcionando a demanda hasta que el fardo alcanza su tamaño completo.
Se activa una luz indicadora cuando la bala está llena. A continuación, el operador detiene la máquina y ata la bala. Para facilitar la extracción segura de la bala, esta se expulsa hidráulicamente desde la parte frontal de la máquina a un palé.
Durante la operación, un sistema de captura de producto de bucle cerrado captura el líquido extraído. El líquido puede descargarse y recolectarse desde dos puntos de la máquina.
"Con un tiempo de ciclo de 38.5 s, la máquina es muy eficiente", dijo Powell. "Si se alimenta continuamente con producto mediante un transportador de 36″, la empacadora ExtractPack Pro puede crear y expulsar un fardo del tamaño de un molino en aproximadamente 46 min".
Además, la máquina incluye un “modo de inactividad”, que le permite consumir menos energía mientras permanece lista para procesar el producto.
Captación de un impresionante retorno de la inversión (ROI)
"A menudo, los productores de tamaño intermedio pagan por tonelada para que se destruyan y reciclen los envases de bebidas", explicó Roberts. "Nuestra nueva máquina ofrece la funcionalidad que necesitan en un espacio reducido, para que puedan destruir el producto en el lugar de forma automática, vender directamente a los recicladores y recuperar ingresos".
Harmony Enterprises prevé que los clientes verán un retorno de su inversión en un plazo de 12 a 18 meses.
"Los resultados han sido muy buenos hasta ahora", dijo Roberts. "De hecho, nuestra primera instalación llevó rápidamente a una solicitud de un sistema similar de una empresa cercana que había visto el ExtractPack Pro en acción".
Obtenga más información sobre cómo Rockwell Automation ayuda a mejorar rendimiento del fabricante de máquinas.