Las industrias que requieren mucho capital dependen de que las plantas y los equipos funcionen a eficiencia pico, lo que a menudo se ve reducido por el desgaste y la corrosión de componentes esenciales. El revestimiento láser puede ser eficaz para mejorar el rendimiento y la longevidad de los equipos que son propensos al desgaste y la corrosión en entornos industriales.
El revestimiento láser es un proceso de fabricación por adición. Permite la adición de capas de metal o compuestas de alto rendimiento con una unión metalúrgica a componentes nuevos o refabricados para proporcionar una mayor protección contra el desgaste y la corrosión.
El desgaste de los componentes puede tener un profundo efecto en la productividad y el costo total de propiedad de los equipos de capital.
Los equipos y los componentes están sujetos a la eliminación de material a través de una serie de mecanismos, como abrasión, erosión, corrosión, cavitación, calor e impacto, y cualquier combinación de estos mecanismos de desgaste; por lo tanto, una metalurgia de superficie personalizada prolongará la vida útil de un componente y mejorará su rendimiento.
LaserBond es una empresa australiana especializada en ingeniería de superficies que ha desarrollado soluciones y sistemas innovadores de revestimiento por láser para su uso en una variedad de industrias.
La empresa reconoció el valor de invertir en nueva tecnología para mejorar la productividad de las celdas láser robóticas utilizadas en el proceso de revestimiento por láser.
Simplificación de la configuración
Los impulsores de la automatización varían según la aplicación, pero suelen centrarse en mejorar la eficiencia y la productividad de la fabricación. En el caso del revestimiento láser, la automatización es esencial, ya que el proceso solo es posible con el control preciso del movimiento robótico y, por lo tanto, no se puede realizar manualmente.
Wayne Hooper, director general de LaserBond, explica que "cada trabajo de revestimiento con láser es diferente, por lo que realmente necesitamos tener sistemas de automatización que sean fáciles de usar para los operadores. Deben ser de fácil configuración, con instrucciones claras para manejar de forma segura el robot, manejar los ejes externos, controlar el láser y controlar el equipo asociado".
Para mejorar la velocidad y la exactitud del proceso de configuración para diferentes trabajos, LaserBond encargó a Rockwell Automation que proporcionara el hardware y los sistemas para ayudar en el desarrollo de controles fáciles de usar que redujeran el tiempo de configuración, aumentando así la productividad.
El reto era hacer que cada célula de revestimiento láser robótico fuera más fácil de operar para que el operador pudiera configurar cada trabajo sin tener que editar el código del robot.