Loading
Caso práctico | alimentos y bebidas
Recent ActivityRecent Activity

HDG innova para ofrecer empaques sostenibles

El grupo de envasado ayuda a los clientes a replantear el envasado de productos para aumentar la reciclabilidad y reducir el consumo de energía.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
máquina de envasado tpg hdg

Marcus Behrens es director general de HDG. Con sede en Alemania, el fabricante de equipos originales (OEM) es miembro de The Packaging Group, una cartera de empresas que fabrican máquinas para la industria del envasado. HDG se especializa en sistemas de formado, llenado y sellado horizontal (HFFS) que los clientes de los mercados de alimentos y bebidas, alimentos para mascotas, cuidado personal, farmacéutico y químico utilizan para llenar y sellar bolsas. HDG es un miembro OEM de nivel oro de la PartnerNetwork de Rockwell Automation.

Rediseño de máquinas para la sostenibilidad

La sostenibilidad es un requisito imprescindible en la industria del envasado, ya que las grandes empresas persiguen objetivos ambiciosos para satisfacer las demandas de los consumidores y alcanzar estándares ambientales más altos. Para apoyar estos esfuerzos, HDG está rediseñando sus máquinas para ayudar a los clientes a utilizar materiales de envasado naturales, minimizar los recursos, reducir el consumo de energía y realizar el monitoreo de energía.

Vea el video

 
VIDEO
HDG innova para ofrecer empaques sostenibles

The Packaging Group, una empresa de HDG, ayuda a los clientes a replantear el envasado de productos para aumentar la reciclabilidad y reducir el consumo de energía.

marcus behrens, director general de packaging group, una división de HDG

 

Marcus Behrens

Director general, HDG

 

“Se está produciendo un cambio en el envasado de plástico tradicional. El film laminado tradicional tiene hasta siete capas para proteger los productos del oxígeno y la humedad, pero apenas es reciclable”, dice Marcus. “Los fabricantes buscan cambiar a monomateriales que puedan reciclarse fácilmente.

Las mono-películas responden de manera diferente al procesamiento que los materiales que los fabricantes han utilizado durante décadas. Estos materiales emergentes son más sensibles a la temperatura y reaccionan de manera diferente al calor.  

“El comportamiento de los materiales es particularmente desafiante”, explica Marcus. “Desde el punto de vista de la automatización, debemos modificar nuestras máquinas para incluir más controles y sensores y así controlar mejor el calor aplicado en la fabricación de bolsas. También debemos modificar los algoritmos utilizados para cumplir con los requisitos de calidad”.

Las metas del cliente impulsan la innovación

HDG está desarrollando un sistema que ayudará a un gran fabricante europeo a utilizar monomateriales a medida que pasa a embalajes 100% reciclables a base de papel.

“Están a la vanguardia de la tendencia con un despliegue en los próximos años para reemplazar todo el envasado de plástico que venden”, dice Marcus. “Su pasión nos motiva a ir más allá y desarrollar cosas que aún no están disponibles”.

HDG también está trabajando con Rockwell Automation para desarrollar sistemas HFFS con una solución de monitoreo de energía que ayudará a los clientes a acceder y visualizar datos para reducir el consumo de energía. 

“Cuando sabe lo que consume su línea, puede comparar los datos actuales con los lotes anteriores y futuros”, explica Marcus. “Si el consumo de energía es diferente, la pregunta es: ¿por qué? Los datos son útiles y la transparencia le avisará de los mantenimientos necesarios de los equipos o de las desviaciones en la calidad de los materiales”.

De hecho, esta información ha ayudado a HDG a descubrir una oportunidad para reducir la temperatura del calor utilizado para sellar bolsas y reducir los costos energéticos en un 20%.

Enfoque basado en equipos

Marcus afirma que el trabajo en equipo es esencial para lograr el éxito al buscar formas sostenibles de envasado y materiales.

“Es importante que el proveedor de envases se involucre junto con el proveedor de maquinaria y el cliente. Este triángulo es el vínculo fuerte para que un proyecto funcione perfectamente”, dice. “Siempre hay que hacer algunos ajustes y retoques, pero se puede ahorrar mucho tiempo si todos trabajan juntos”.

Publicado el 30 de mayo de 2023

Temas: Arquitecturas de red Integrated Architecture sustentabilidad Productos domésticos y de cuidado personal Productos de control industrial Controladores programables Control de motores
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left HDG innova para ofrecer empaques sostenibles
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.