“Estamos viendo que los clientes intentan tomar ideas de startups y llevarlas a escala rápidamente. Es importante que comprendan los pasos para construir y automatizar estas plantas de forma segura”, explica Gordon. “Pero el hidrógeno no es la molécula más fácil de contener, controlar o medir. Hay una gran cantidad de desafíos técnicos”.
Avid está utilizando sus décadas de experiencia en integración para ayudar a los clientes a superar estos problemas. Junto con el hidrógeno verde, otra prioridad para Avid es ayudar a los clientes a reducir los plásticos de un solo uso. El proveedor de soluciones apoya a varios clientes que están desarrollando nuevas formas de producir productos sostenibles.
“Es similar a lo que hemos visto en el hidrógeno verde”, dice Gordon. “¿Cómo se escala? ¿Cómo se construye una gran instalación de fabricación, se aprovecha el conocimiento de su laboratorio para operar una planta real y se reduce el tiempo de lanzamiento al mercado, todo mientras se produce un producto seguro y consistente?”
La respuesta de Gordon: empezar con estándares, un conjunto de reglas y herramientas que se utilizan independientemente de la plataforma tecnológica para ayudar a reducir el tiempo de ingeniería. La ciberseguridad de la red, los sistemas de control adecuados y el acceso a los datos también son elementos críticos de la solución.
Datos críticos para industrias y aplicaciones emergentes
“La cantidad de datos es enorme. El hidrógeno verde es relativamente nuevo, por lo que no hay mucho tiempo de operación ni datos industriales como los que existen en gas y petróleo y petroquímicos”, explica Gordon. “Los clientes necesitan el rendimiento de los activos, los datos de OEE y la información sobre la huella de carbono para que los científicos y el personal de investigación y desarrollo puedan verla, modelarla y optimizarla”.
La tecnología de Rockwell Automation ha sido clave para que los clientes de Avid construyan y pongan en marcha sus primeras plantas de hidrógeno verde. La solución de Avid incluye el sistema de control distribuido PlantPAx® para una plataforma estándar de HMI de alto rendimiento e integración, y FactoryTalk® Historian para la recolección de datos, tendencias y tableros. “Muchas de estas plantas se construyen en zonas donde no hay una gran mano de obra calificada de operadores de tableros químicos”, dice Gordon. “Hay que proporcionar datos e información de diagnóstico que creen la mejor conciencia situacional posible para los operadores”. Proporcionar acceso remoto a esa información y soporte remoto también es una prioridad para Avid.
“No todos los expertos en la materia estarán ubicados en la planta”, dice Gordon. “Necesitamos proporcionar acceso remoto seguro a los expertos en la materia para que puedan apoyar a las plantas independientemente de dónde se encuentren geográficamente”.
Un futuro brillante
Avid está entusiasmada con el crecimiento de la economía del hidrógeno verde, acelerado por los créditos fiscales a la producción disponibles como parte de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022.
“La aprobación de la IRA reduce significativamente el costo de producir hidrógeno verde, así que vemos un futuro prometedor”, dice Gordon. “Como en cualquier otro proyecto, hay mucho que aprender y estamos tomando las lecciones aprendidas y aplicándolas a los proyectos N+1”.