Loading
Caso práctico | Automatización industrial
Recent ActivityRecent Activity

VK Logic utiliza la tecnología de Rockwell Automation para impulsar una solución única de manejo de granos móvil

Klean A Seed Yarrawonga disfruta de los beneficios de la automatización con una máquina de clasificación de semillas actualizada.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La nueva máquina móvil de clasificación de semillas cuenta con un brazo telescopic único, que permite que la máquina llene varios silos desde una sola posición.

Desafío

  • Klean A Seed necesitaba aumentar la capacidad de manejo de granos, que debía diseñarse dentro de estrictos límites de peso y tamaño del camión.
  • Se requieren procesos completos de limpieza y descontaminación entre clientes, y deben realizarse de manera eficiente para minimizar el tiempo improductivo.

Soluciones

  • Procesador de seguridad CompactLogix™
  • PowerFlex 525 drive a través de Ethernet
  • PanelView™
  • PowerFlex 750 drive

Resultados

  • Mayor capacidad – la nueva solución de manejo de granos logra cómodamente 36 toneladas por hora, muy por encima del nivel de 32 que se buscaba desde el principio.
  • Limpieza más rápida – con fácil acceso a la limpieza de todas las partes del camión, los tiempos de limpieza se pueden reducir de 30 minutos a 5–6 minutos cada vez.
  • Mayor control de la máquina – la tecnología de Rockwell ha permitido un mayor control sobre la máquina de manejo de granos y sus componentes.

Una solución de VK Logic, impulsada por la tecnología de Rockwell Automation, está ayudando a mejorar el tiempo productivo y a aumentar la capacidad de la empresa profesional de clasificación de semillas móviles, Klean A Seed.

Las principales ventajas de la nueva solución incluyen un aumento de la capacidad a 36 toneladas, garantía de calidad, mejor control de la contaminación y limpieza más eficiente.

La tecnología involucrada reconoce que el manejo de granos es un proceso complejo que requiere dedicación a la calidad, la higiene y el tiempo productivo. Para producir un producto final limpio y clasificado adecuado para los proveedores o la replantación, los granos generalmente se llevan fuera del sitio a una instalación de procesamiento.

VK Logic utilizó la tecnología de Rockwell Automation para crear una solución única de manejo de granos móvil que ofrece beneficios de tiempo productivo y eficiencia a Klean A Seed.

VK Logic used Rockwell Automation technology to create a unique mobile grain handling solution that is delivering uptime and efficiency benefits to Klean A Seed.

Transportar semillas hacia y desde una instalación de procesamiento añade demoras y gastos, por lo que Pat Cummins estableció un negocio de procesamiento de granos móvil, Klean A Seed, en Yarrawonga, a unos 100 km al oeste de Albury/Wodonga, en la frontera de Victoria con NSW. Klean A Seed proporciona clasificación de semillas, procesamiento de granos, control de contaminación y tratamientos de semillas de calidad.

"Trabajo con agricultores para tratar cereales de invierno, como trigo y cebada, y prepararlos para la siembra. Klean A Seed ayuda con el control de plagas y enfermedades, y nuestra clasificación profesional de semillas ayuda a evitar bloqueos de maquinaria de siembra", dice Cummins, quien ha sido propietario y ha operado Klean A Seed desde 2009.

Después de años de prestar un servicio móvil de clasificación de semillas, Cummins notó varias áreas que podrían ser más eficientes, producir resultados de mayor calidad y mejorar la rentabilidad, si se usaba la tecnología adecuada.

Llevando la clasificación de semillas móvil al siguiente nivel

Tras una exhaustiva investigación, Cummins contrató a VK Logic, una empresa especializada en diseño, construcción y automatización con sede en North Albury, para construir un nuevo camión que utilizara la última tecnología.

"Hubo varios desafíos en el desarrollo de la solución Klean A Seed. Pat tenía una gran visión de lo que quería lograr, pero había restricciones en cuanto a lo que podía caber en el tamaño y las dimensiones del camión, sin dejar de ser apto para la carretera y seguro para su uso en carretera y fuera de ella", dijo Justin Van Klaveren, director general de VK Logic.

VK Logic ofrece soluciones de ingeniería completas, incluyendo ingeniería y fabricación internas, con una combinación de experiencia en mecánica, electricidad y automatización. Tener capacidades de diseño, construcción y mantenimiento bajo un mismo techo significa que los proyectos se pueden completar de manera más eficiente en comparación con la contratación de dos o tres empresas separadas.

"Mantener el camión dentro de ciertas dimensiones y distribuciones de peso, pero añadir tecnologías y procesos tan avanzados, fue uno de los mayores desafíos del proyecto. Descubrimos que las tecnologías de Rockwell Automation nos brindaban la mayor flexibilidad para cumplir con estos complejos requisitos", añadió Van Klaveren.

VK Logic identificó áreas clave que podrían mejorarse en la construcción del nuevo camión, incluyendo hacerlo más fácil de usar, brindando al operador un mayor control sobre las máquinas y los procesos, aumentando la capacidad y reduciendo el tiempo improductivo de mantenimiento.

La nueva máquina móvil de clasificación de semillas cuenta con un brazo telescopic único, que permite que la máquina llene varios silos desde una sola posición.

The new mobile seed grading machine features a unique telescopic arm, allowing the machine to fill multiple silos from the one position.

"Sabíamos, dados los requisitos complejos, que las mejores soluciones de control de procesos se podían lograr utilizando las tecnologías de Rockwell Automation. No solo Pat ya estaba familiarizado con el equipo de Rockwell, sino que Rockwell Automation proporciona mayor accesibilidad a la asistencia técnica cuando se está en el campo, lo cual es una ventaja crucial para una empresa que pasa su tiempo en el campo ayudando a los agricultores", dijo Van Klaveren.

La tecnología de Rockwell Automation le dio a Klean A Seed un mayor control sobre la máquina, lo que condujo a beneficios de eficiencia y rendimiento.

Rockwell Automation technology gave Klean A Seed greater control over the machine, leading to efficiency and performance benefits.

La nueva tecnología impulsa beneficios de rendimiento

VK Logic diseñó una nueva clasificadora de semillas móvil que utilizaba el procesador de seguridad CompactLogix™ de Rockwell Automation, el variador PowerFlex 525 a través de Ethernet, PanelView™ y el variador PowerFlex 750.

“Rockwell Automation tenía la mejor oferta de productos y soluciones para complementar el nuevo camión que estábamos construyendo, y el servicio es un valioso beneficio adicional”, dijo Van Klaveren.

El diseño único de la nueva clasificadora de semillas móvil presentaba una serie de avances innovadores respecto a los diseños anteriores, entre ellos:

  • Una correa transportadora con función telescopic de 3.6 m, para que Klean A Seed pueda transferir la semilla tratada directamente al silo del cliente. Además, la correa transportadora se puede ajustar para depositar la semilla en diferentes silos al alcance, sin tener que ajustar la posición del camión.
  • Generador extraíble, para facilitar el acceso y el mantenimiento.
  • Más motores eléctricos, controlados mediante PLC (controladores lógicos programables) de Rockwell Automation, lo que proporciona mayor control sobre la máquina.
  • Pantallas tipo plataforma y pantallas giratorias para el procesamiento de granos.

“VK Logic, un socio Silver integrador de sistemas de Rockwell Automation, ha hecho un trabajo excepcional al escuchar las necesidades del cliente y desarrollar la solución más eficiente y fácil de usar, que seguirá aportando valor año tras año”, dijo Matthew Taylor, gerente de cuentas de NSW, Rockwell Automation.

Mayor capacidad y tiempo productivo

Con el nuevo camión ya en funcionamiento, Cummins está experimentando una amplia gama de beneficios en relación con la capacidad, la facilidad de uso y el mantenimiento.

"Uno de los principales objetivos del proyecto era aumentar la capacidad. Desde el principio, propusimos 32 toneladas por hora y, ahora que el camión está completamente construido, alcanza cómodamente las 36 toneladas por hora, lo que es un gran resultado", añadió Van Klaveren.

El mantenimiento fue otra consideración importante en el diseño del nuevo camión. Para evitar la contaminación y proporcionar garantía de calidad a los clientes, Klean A Seed necesita limpiar toda la máquina entre clientes.

VK Logic diseñó el camión de modo que la maquinaria se incline, lo que facilita considerablemente el acceso para la limpieza, reduciendo así el tiempo improductivo. "Calculamos que una tarea de limpieza de 30 minutos se ha reducido ahora a 5 o 6 minutos cada vez. Cuando se tiene en cuenta a cuántos clientes atiende Pat, ese ahorro de tiempo realmente suma", dijo Van Klaveren.

"Estamos orgullosos de esta solución y de los beneficios continuos que aportará a Klean A Seed. Rockwell Automation nos proporcionó las características tecnológicas, la flexibilidad y el servicio para recomendar una solución robusta a nuestro cliente, por lo que fue una asociación ideal", concluyó.

Publicado 17 de agosto de 2022

Temas: Optimize Production Automatización y control industriales
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left La tecnología de Rockwell Automation impulsa una solución única de manejo de granos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.