Loading
CASO PRÁCTICO
Recent ActivityRecent Activity

El contenido y la conectividad en la nube se mantienen activos con una automatización más rápida

El hardware de automatización ofrece un tiempo productivo de 100 % con un rendimiento inferior a 1 ms en aplicaciones vitales de centros de datos.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cables azul brillante conectados a un dispositivo
Logotipo de ControlSoft

Con sede en Dundalk, Co. Louth, ControlSoft Automation Systems Ltd ofrece soluciones llave en mano de PLC y SCADA para los requisitos de control de procesos y gestión energética para una amplia gama de industrias, incluidas Data Center, marítima, de alimentos y bebidas y farmacéutica. Su equipo de ingenieros altamente experimentado cuenta con una gran experiencia en diversos campos, lo que le permite ofrecer capacidades multidisciplinarias a la hora de integrar sistemas de numerosas áreas, incluidos hardware de redes y almacenamiento de base de datos con generación de informes.

Desafío

Un operador global de centros de datos y proveedor de soluciones en la nube necesitaba una solución de monitoreo del suministro eléctrico mucho más precisa para mantener los objetivos de tiempo productivo al 100%.

Solución
  • Controlador ControlLogix de Allen-Bradley
  • PLC Micrologix de Allen-Bradley
  • E/S ArmorBlock y switches Ethernet Stratix
  • Medidores de potencia
  • FactoryTalk View SE e Historian
Resultado
  • Mayor confianza en el tiempo productivo
  • Sondeo de eventos mucho más rápido para una identificación más precisa de los problemas exactos
  • Altamente escalable
  • Fácilmente adaptable con programas almacenados en PLC
  • Plataforma abierta

Desafío

Al igual que el gas, el agua y la electricidad, sería difícil imaginar la vida moderna sin internet y todos los servicios que ofrece. En muchos casos, ahora simplemente lo damos por sentado; siempre está ahí.

Tiene un efecto tan profundo en nuestras actividades diarias que ahora lo abarca todo, influyendo en todos los aspectos de la vida, desde simples mensajes de texto, pasando por el almacenamiento de fotos y las compras en línea, hasta las transacciones comerciales internacionales y las simulaciones de AR en tiempo real remotas en entornos industriales.

Como cualquier servicio público, internet depende de conexiones confiables y soluciones de almacenamiento robustas. Si alguna de estas falla, la vida diaria comienza a complicarse y empiezan a surgir preguntas. ¿Quién no se estremece cuando oye a los niños gritar que el Wi-Fi no funciona?

Uno de los beneficios omnipresentes que nos ha dado internet es el almacenamiento en la nube. Ya no necesitamos terabytes de discos duros locales en PC o en sistemas de almacenamiento de red en planta. Podemos llevar nuestro trabajo, nuestras fotos y nuestros esquemas de ingeniería a cualquier lugar y compartirlos fácilmente con cualquiera.

Según Statista, se prevé que la cantidad total de datos creados, capturados, copiados y consumidos a nivel mundial aumente rápidamente. En 2020, eran 64.2 zettabytes y, para 2025, se prevé que la creación de datos globales crezca a más de 180 zettabytes. Este enorme crecimiento de datos y la proliferación de servicios y proveedores de almacenamiento en la nube significan que las granjas de datos y los centros de datos están surgiendo en todo el mundo. 

A diferencia del gas, el agua y la electricidad, que se legislan a nivel local y pueden enfrentarse a multas de los reguladores en caso de interrupciones del servicio, cuando los centros de datos no pueden ofrecer el servicio, deben enfrentarse a la ira de sus clientes y a todas las penalizaciones contractuales resultantes, las consecuencias para las relaciones públicas y la pérdida de buena voluntad. De hecho, los titulares que destacan las interrupciones del servicio y los apagones de sitios web están empezando a aparecer cada vez más en la parte superior de la página.

Por esta razón, al igual que muchas instalaciones críticas, el 100 % de tiempo productivo en los centros de datos no es solo un KPI o un objetivo de rendimiento, sino una necesidad empresarial.

En la gran mayoría de los casos, se utilizan múltiples niveles de redundancia para almacenar los datos, pero los centros de datos aún pueden verse afectados por fluctuaciones e interrupciones de la alimentación eléctrica, que deben detectarse y mitigarse en el menor tiempo posible.

El problema es que la mayoría de los sistemas de gestión de edificios (BMS) no están diseñados para ofrecer la reactividad que requieren los centros de datos, con períodos de encuesta de solo unos segundos que entregan miles de puntos de datos. La pregunta es: ¿qué señal fue la primera y cuál indica el problema? 

Fueron estas limitaciones de rendimiento, junto con la falta de recursos de soporte de otros proveedores de automatización, las que llevaron a una empresa líder mundial de almacenamiento y servicios de datos a contactar a la empresa irlandesa ControlSoft Automation, pidiéndole que "los sacara de un apuro".

Solución

Objetivo:

ControlSoft ya se había ganado una reputación como solucionador de problemas y, durante la última década, había desarrollado un sistema de gestión de alimentación eléctrica (EPMS) que puede registrar el uso de más de 500000 parámetros eléctricos, lo que ofrece a sus clientes una imagen precisa del rendimiento de su suministro eléctrico.

Según Dermot Carragher, director general de ControlSoft: “El sistema EPMS que hemos desarrollado es, en realidad, un sistema de reloj distribuido.  Todo se sincroniza mediante el protocolo de tiempo de precisión (PTP); los eventos son precisos hasta el submilisegundo. Un sistema BMS tradicional típico solo es preciso hasta un par de segundos, por lo que en cualquier período de dos segundos puede mostrar múltiples eventos y no se sabe cuál fue el desencadenante.

“Nuestro EPMS, por otro lado, marca el tiempo hasta el milisegundo en todo el sistema distribuido”, continúa, “por lo que se obtiene la secuencia exacta de eventos de lo que ocurrió y cuándo, lo que significa que se puede identificar con confianza el problema preciso que pudo haber iniciado una cascada de problemas.”

Resultado

Las capacidades mejoradas de la solución ControlSoft se deben a su despliegue decontroladores de automatización programables (PAC) Logix, switches y E/S de Rockwell Automation, que siempre se han diseñado para funcionar en el ámbito de los submilisegundos.

Carragher y su equipo también han explotado otras capacidades del entorno operativo basado en Logix. "La mayoría de los dispositivos de campo están preprogramados dentro del controlador ControlLogix. Esto significa que el usuario final simplemente tiene que configurar la instalación seleccionando el modelo y la dirección de nodo del dispositivo de campo que se está desplegando en la sala de datos, y la aplicación los autoconfigura de forma eficaz sin necesidad de un programador de PLC. Esta capacidad de escalar y desplegar rápidamente las instalaciones es un elemento esencial de nuestra plataforma y fue fundamental para nuestro éxito con el cliente del gran centro de datos, que necesitaba una solución con mucha rapidez. Cuando los plazos son menos estrictos, este enfoque permite despliegues masivos más fáciles y menos expeditivos".

La apertura del sistema significa que puede adaptarse a casi todas las aplicaciones. Esto también satisface los requisitos de muchos clientes de no estar atados a un solo proveedor o marca de componentes de control de alimentación. También ofrece capacidades de acceso remoto, que ControlSoft puede aprovechar, cuando sea necesario y con los permisos adecuados del cliente, para realizar programación, mantenimiento, mejoras y actualizaciones.

"En este proyecto, los plazos eran increíblemente cortos", explica Carragher. "La especificación verbal del cliente podría describirse mejor como 'improvisada' y 'muy vaga', pero con la ayuda del equipo de ingeniería comercial de Rockwell Automation pudimos desplegar la primera fase, que pasó la validación y funcionó de inmediato.

"Entonces nos dijeron que se requerían dos instalaciones más para fines de mes", continúa, "pero que no nos preocupáramos, ya que todo era igual. No lo era… casi todo era diferente. Los únicos componentes comunes eran los que llevábamos a la planta. Afortunadamente, gracias a la escalabilidad de nuestro sistema y a la adaptabilidad del hardware de Rockwell, lo que debería haber tomado meses tomó solo unos días.

Agradecemos el apoyo de Rockwell Automation, al igual que nuestro cliente, quien reconoce que contar con un proveedor internacional es una verdadera ventaja.

"Desde un punto de vista técnico, también hemos visto una evolución mutua, con nuestra aplicación destacando un problema de sincronización de redes de nicho pero bastante importante, que los ingenieros de Rockwell Automation corrigieron con la siguiente versión del parche."

Publicado 10 de junio de 2024

Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left El contenido y la conectividad en la nube se mantienen activos con una automatización más rápida
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.