Loading
Caso de estudio | Ciencias de la vida
Recent ActivityRecent Activity

Satisfacer la demanda de producción de dispositivos médicos

El sistema de ensamblaje de dispositivos NTH de automatización basado en MagneMover LITE de Rockwell Automation duplica la velocidad de la máquina y reduce el precio por pieza en un 40 %.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ciencias biológicas línea de ensamblaje automatización ritmo rápido nth
logotipo de automatización nth

Automation NTH se centra en la consultoría, el diseño llave en mano personalizado y la optimización de sistemas para una amplia gama de industrias. Con sede en Nashville, Tennessee, la empresa cuenta con conocimientos profundos en los sectores de ciencias biológicas, automotriz y electrónico.

Desafío
  • Aumente la capacidad del sistema de ensamblaje de dispositivos y reduzca el costo por pieza.
Solución
  • Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE de Rockwell Automation.
Resultado
  • Duplica la capacidad de producción y la velocidad.
  • Reduce el precio por pieza en un 40 %.
  • Disminuye el espacio en planta en aproximadamente un 38 %.

Desafío

Tecnología transformadora

Para muchos pacientes, los dispositivos médicos innovadores han transformado su régimen de atención. Estos dispositivos utilizan sensores avanzados para monitorear métricas de salud vitales.

Los datos se transmiten al paciente mediante un teléfono móvil u otro dispositivo – o pueden vincularse directamente a otros equipos médicos.

"El ensamblaje del dispositivo de monitoreo es un proceso exigente", dijo Jeff Buck, vicepresidente de ingeniería de Automation NTH. "Y aquí es donde nuestra empresa sobresale: en aplicaciones discretas de alta precisión".

Con sede en Nashville, Tennessee, Automation NTH se centra en la consultoría, la construcción de máquinas personalizadas y la optimización de sistemas. Aunque la empresa atiende a muchas industrias, ha desarrollado conocimientos específicos en los sectores de ciencias biológicas, automotriz y electrónico. Automation NTH es miembro del programa PartnerNetwork™ de Rockwell Automation.

 

Aumento de la producción

Automation NTH fue contactada por un fabricante de dispositivos médicos que estaba pasando del ensamblaje manual a la producción automatizada. Como cualquier dispositivo médico, está sujeto a la validación de diseño de la FDA, que incluye la verificación de los controles de fabricación durante todo el proceso.

Primero, Automation NTH determinó los requisitos de cada uno de los aproximadamente 30 pasos precisos del proceso.

"El proceso incluye pasos complejos como doblar cables finos, soldar, dispensar epoxi y curar", explicó Joe Cocchini, ingeniero de controles, Automation NTH. "Y eso es solo para una parte del dispositivo".

El sistema de ensamblaje funciona en una plataforma de Rockwell Automation, basada en controladores Allen-Bradley®. Para transportar el dispositivo a cada estación de ensamblaje, Automation NTH eligió un sistema de transportadores accionado por correa.

Automation NTH puso en marcha el sistema de ensamblaje modular validado y lo puso en producción. 

"A medida que nuestro cliente continuó con la ampliación, nos pidió que determináramos una forma de aumentar la capacidad de producción y reducir los costos", dijo Buck. "Específicamente, querían mantener el proceso validado, mientras se reducía el costo total del producto terminado".

Solución

Una forma más rentable

Automation NTH determinó que los costos de producción del proceso de ensamblaje estaban impulsados por la amplia huella del sistema.

"El sistema de ensamblaje reside en una sala limpia, un entorno costoso", explicó Buck. "Y aumentar la producción incrementando la huella de fabricación afectaría negativamente el precio del producto".

Para desarrollar un enfoque más rentable, Automation NTH recurrió a MagneMover® LITE™, un sistema de transportadores inteligentes de Rockwell Automation.

En lugar de funcionar a una velocidad fija y con un paso fijo como los transportadores convencionales, MagneMover LITE permite el control independiente de los transportadores propulsados magnéticamente en una pista con una huella más simple y compacta. El sistema está diseñado para transportar cargas ligeras de forma eficiente y, como sistema de accionamiento sin contacto, funciona bien en un ambiente de sala limpia.

Trabajando con la asistencia técnica de Rockwell Automation, Automation NTH utilizó un software de simulación para ayudar a guiar el diseño del sistema.

 

Cómo funciona

Un motor de software propietario de Automation NTH sirve como interfaz entre los transportadores MagneMover LITE y el controlador.

"De manera predeterminada, el motor de software está configurado para manejar hasta 100 portadoras y 100 estaciones", dijo Cocchini. "Es como una plantilla y se puede usar cada vez que desarrollamos un sistema".

De manera similar a un robot, el sistema MagneMover LITE puede entrenarse mediante un modo manual para mover la portadora a la posición precisa.

"Simplemente recorres la línea y enseñas", dijo Cocchini.

La función de administrador de estaciones permite a los usuarios añadir, eliminar o cambiar estaciones sin programación adicional. También considera el comportamiento definido por el usuario y las condiciones actuales de la máquina para determinar el mejor destino de estación para la siguiente portadora.

"Todo es dinámico", explicó Cocchini. "El sistema MagneMover LITE evalúa la situación en tiempo real y luego elige automáticamente la acción que tiene el menor impacto en la eficacia total del equipo (OEE)".

Mientras que el dispositivo médico se ensambla 100% a máquina, el fabricante quería la flexibilidad de usar un proceso robótico o manual para seleccionar y cargar los artículos en las estaciones, según los requisitos comerciales de la instalación.  

"Diseñamos un enfoque híbrido, y ahí es donde MagneMover realmente brilló", dijo Cocchini.

Dado que las aceleraciones, desaceleraciones, velocidades y posiciones son programables, el mismo equipo puede modificarse para admitir el proceso de "selección y carga" manual o robótico.

Resultado

Fabricación más eficiente. Precio más bajo.

Hasta la fecha, Automation NTH ha instalado seis líneas de ensamblaje de dispositivos basadas en MagneMover LITE en Estados Unidos y Asia.

“Al final, pudimos reconfigurar la solución utilizando MagneMover LITE y reutilizar las herramientas, y mantener el proceso probado y validado”, dijo Buck.

También redujimos el espacio que ocupa la aplicación en aproximadamente 38 %, lo que resultó en una reducción de costos de 40 %.

La solución inicial accionada por correa se podía configurar en dos unidades. Con MagneMover LITE, Automation NTH puede diseñar una configuración de cuatro unidades en el mismo espacio, lo que duplica esencialmente la capacidad y la velocidad de la aplicación.

“Nuestro objetivo clave era aumentar la producción y permitir un precio más bajo por pieza – para que el producto pudiera estar más disponible para los pacientes de todo el mundo”, dijo Buck. “Lo conseguimos.”

Obtenga más información sobre nuestro PartnerNetwork Program.

Publicado 11 de septiembre de 2023

Temas: Integrated Architecture Ciencias biológicas MagneMover LITE Tecnología de carrito independiente
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Satisfacer la demanda de producción de dispositivos médicos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.