Como resultado del crecimiento de la población mundial, la demanda de granos, aceites y verduras sigue aumentando significativamente. Esto, a su vez, es un impulsor del mercado de semillas. De hecho, un reciente informe de la industria estima que el valor del mercado de semillas fue de USD 59,710 millones en 2018. Se espera que alcance los USD 90,370 millones en 2024 – una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 7.9 por ciento durante el período de previsión 2019–2024.
Para satisfacer esta mayor demanda del mercado, los fabricantes de semillas están aprovechando los avances en automatización. Abordar los exigentes requisitos de automatización y control para el envasado de semillas requiere conocimientos especializados y flexibilidad para abordar las variaciones en los requisitos de producto y envasado.
Por naturaleza, la variación en los requisitos de producto y envasado ha restringido el nivel de automatización posible para el envasado de semillas. Sin embargo, el manejo manual impide la capacidad de producción de los fabricantes de semillas y su capacidad para satisfacer la creciente demanda de los consumidores.
Asytec, un especialista en automatización y fabricante de máquinas con sede en Australia del Sur, reconoció la oportunidad de mercado y realizó la inversión para desarrollar una máquina de envasado de semillas que cumpla con las normas de seguridad globales y aproveche la última tecnología de automatización para proporcionar una solución llave en mano a los fabricantes de semillas.