Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Agua/aguas residuales: elimine la distorsión con un variador de CA de bajo armónico

Los variadores con mitigación de distorsión incorporada ayudan a proteger la integridad del proceso y el tiempo productivo en las operaciones de agua/aguas residuales.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
personas vertiendo agua del grifo en grandes botellas de plástico

Baje el nivel: reduzca los armónicos en agua/aguas residuales con la tecnología In-Drive

Existe un contaminante que ha sido un problema durante mucho tiempo en las operaciones de agua y aguas residuales, y no lo encontrará en el agua.

La distorsión armónica es como un contaminante en una línea de alimentación eléctrica. Puede hacer que los equipos eléctricos funcionen de manera errática o se apaguen, lo que ocasiona tiempo improductivo no planificado. Y puede frustrar a los trabajadores al dificultar la optimización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

La norma IEEE 519 establece un objetivo para la industria: una distorsión armónica total del 5 % o menos. La pregunta es: ¿cómo se puede alcanzar este objetivo con un riesgo o impacto mínimos en sus operaciones?

La respuesta, como se ha comprobado, es la tecnología de mitigación en su variador de CA.

Una solución contenida

Un variador de CA de bajo voltaje con mitigación de armónicos incorporada ofrece varias ventajas en comparación con otras soluciones de mitigación.

En primer lugar, puede reducir los efectos de la distorsión armónica para ayudarle a cumplir con la norma IEEE 519. Pero también proporciona ahorros en panel y en piso en comparación con el uso de dispositivos externos, como filtros de armónicos o transformadores de 18 pulsos. Y reduce los costos de cableado y el tiempo de instalación que pueden conllevar esos dispositivos.

Una solución en el variador también pone la carga de gestionar la mitigación en el fabricante del variador.

Esto significa que si trabaja en operaciones de agua y aguas residuales, no tiene que especificar, instalar ni mantener tecnología adicional más allá del variador en sí. También significa que no tiene que preocuparse de que la nueva tecnología afecte el rendimiento de su variador, como las pérdidas de eficiencia que puede causar el calor de un transformador.

Dentro de una solución In-Drive

Los variadores de CA de bajo voltaje con tecnología de frente activo pueden evitar que la distorsión armónica detectada dentro del variador afecte a la red eléctrica más amplia.

Algunos componentes clave en el variador contribuyen a que esto suceda. En primer lugar, un filtro LCL proporciona capacidad de bajos armónicos y minimiza la distorsión de corriente en la red eléctrica. Además, un convertidor del lado de la línea consume energía sin distorsión armónica y la convierte en alimentación de CC.

Por supuesto, la mitigación de armónicos es solo uno de los muchos beneficios que obtiene de estos variadores.

Por ejemplo, la tecnología de frente activo del variador también puede ayudar a reducir sus costos energéticos. Puede proporcionar capacidades regenerativas, de modo que pueda devolver el exceso de energía a la alimentación de entrada. Y puede reducir la velocidad del ventilador y establecer el variador o la fuente de alimentación del bus en un estado de baja energía, lo que puede reducir su consumo de energía.

Un variador diseñado con un enfoque de arquitectura integrada también puede reducir su tiempo de programación y facilitar la puesta en marcha y la puesta en servicio. Este enfoque de diseño le permite configurar y programar no solo el variador, sino también su controlador y otros dispositivos, todo en un solo entorno de desarrollo. También le permite utilizar un solo archivo para las configuraciones tanto del controlador como del variador.

Menos armónicos, menos problemas

Un variador que controla la distorsión armónica a un nivel aceptable puede ayudarle a evitar interrupciones relacionadas con los armónicos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de agua, a la vez que obtiene otros ahorros. Y porque la solución de mitigación está integrada en el variador, no tiene que preocuparse por cómo afectará a su espacio, a las demandas de instalación ni al rendimiento general.

Obtenga más información sobre los variadores de CA de bajo voltaje que utilizan tecnología de frente activo aquí.

Publicado 9 de agosto de 2019

Temas: Optimize Production Agua aguas residuales

Kelvin Hurdle
Kelvin Hurdle
North America Water Wastewater Industry Manager, Rockwell Automation
With 20+ years at Rockwell Automation in a variety of industrial automation roles, Kelvin Hurdle has an expansive knowledge of automation and process control. He is currently a company authority on Water/Wastewater applications, resulting from 30+ years of involvement in the industrial and municipal water industry.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Agua/aguas residuales: elimine la distorsión con un variador de CA de bajo armónico
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.