Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

La tecnología de goteo puede ser disruptiva, ¡de una buena manera!

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La tecnología de goteo puede ser disruptiva, ¡de una buena manera! hero image

Siempre me ha encantado la tecnología que rompe moldes. La tecnología que amplía nuestra percepción de lo posible, que muestra el poder de la ingeniosidad humana y que pone a prueba los límites de lo ordinario. Me encanta la tecnología que trastoca nuestra forma de pensar o de hacer las cosas–que sacude los mercados y nos impulsa a seguir adelante.

Y no soy el único. Muchos dirían que es un rasgo humano–es tanto sobre nuestra voluntad de explorar, nuestra curiosidad constante y nuestro deseo de explorar y aprender.

Webinar grabado: Producción más rápida con tecnología de carro independiente.

Pero la nueva tecnología puede ser un asunto costoso. Históricamente, los aumentos en la tecnología han sido un subproducto de las carreras armamentistas, cuando los enfoques de "el dinero no es un problema" para resolver problemas realmente liberan las mentes creativas.

La tecnología de goteo de las carreras armamentistas anteriores incluye todo, desde el desarrollo de códigos en la época romana hasta el desarrollo de viajes de pasajeros en avión y la producción de energía nuclear en el siglo 20.

Hoy en día, la guerra y la producción de armas siguen siendo un semillero de desarrollo tecnológico, pero los campos no militares también desempeñan un papel crucial, ¡y pueden ser igualmente costosos!

A medida que el mundo trabaja más estrechamente, tanto en los sectores privado y público, en un esfuerzo combinado para enviar humanos a Marte, he visto varios argumentos de que las enormes cantidades de dinero involucradas podrían gastarse mejor en otras cosas. También he leído cosas similares sobre otro de mis intereses: las carreras de automóviles.

Mientras tanto, en el mundo de la Fórmula 1, donde los ciclos de desarrollo son tan cortos que se cree que Apple está considerando comprar un equipo para usarlo como un impulsor de I+D, la tecnología de carreras de vanguardia sigue alimentando directamente la producción de automóviles de carretera.

Algunas "tecnologías de goteo" recientes se discuten aquí, mientras que las tecnologías más antiguas que son comunes en el sedán familiar incluyen la dirección asistida y los frenos ABS.

Más allá de los avances automotrices, no es difícil rastrear muchas tecnologías de fabricación modernas, incluido el desarrollo de análisis de datos, telemetría y diagnósticos en tiempo real, hasta esta ingeniería de vanguardia.

¿Y qué hay de una tecnología que no ha marcado la diferencia que muchos esperaban? En los años 60 y 70, los trenes de levitación magnética se promocionaron como una revolución en el transporte humano, pero solo se han visto algunos casos de éxito aislados en aeropuertos y similares (al menos hasta que el Hyperloop despegue de verdad…).

Pero hay aplicaciones interesantes que se han ido filtrando. Y una de ellas se puede ver en este vídeo que muestra la tecnología MagneMotion – que, junto con iTRAK, son soluciones de Rockwell Automation que están cambiando el movimiento en la industria.

Y, por supuesto, son los principios de la levitación magnética los que hacen posibles estas soluciones. Puede que sorprenda a los inventores que la tecnología que controla los trenes de levitación magnética pueda hacer que el movimiento en las fábricas sea más pequeño, más preciso, más rápido, más flexible y más fácil de controlar, pero dudo que los ingenieros de la NASA pensaran en dormir más cómodamente cuando desarrollaban la espuma para absorber los impactos asociados con los viajes a miles de kilómetros por hora...

Publicado 14 de noviembre de 2016


Ulrich Arlt
Ulrich Arlt
Product Manager Motion Control - EMEA, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left La tecnología de goteo puede ser disruptiva, ¡de una buena manera!
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.