Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

¿Derivación o no derivación? ¿Esa es la cuestión?

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
¿Derivación o no derivación? ¿Esa es la cuestión? hero image

Los arrancadores suaves están diseñados para limitar la corriente o el arranque suave (rampa de voltaje) de un motor.

Lo mismo ocurre con el frenado o el paro suave. Los ajustes simples realizan bien el arranque y el paro.

¿Y qué ocurre entre el arranque y el paro? ¿Sigue utilizando el control de rectificador controlado de silicio (SCR) o utiliza un contactor de derivación?

Algunos arrancadores suaves son totalmente de estado sólido, lo que significa que no necesitan contactor de derivación, y tienen clasificación IEC AC-53a para funcionamiento continuo con control SCR en un motor de jaula de ardilla. Otros arrancadores suaves son híbridos, lo que significa que tienen clasificación AC-53b para servicio intermitente y utilizan un contactor de derivación cuando el motor alcanza la velocidad nominal.

Ventajas del arrancador suave totalmente de estado sólido:

  • Puede usarse en modo marcha continua
  • No hay desgaste mecánico de los componentes
  • Excelente en aplicaciones de alta vibración
  • Capacidad para manejar cargas de motor no tradicionales, como cargas resistivas y de transformador
  • Más operaciones por hora en comparación con los arrancadores suaves híbridos con contactor de derivación integrado, siendo el factor limitante el contactor de derivación en sí

Mejores aplicaciones:

  • Trituradoras de rocas: el ambiente es polvoriento, sucio y tiene mucha vibración si el arrancador suave está montado cerca de la trituradora
  • Desbastadoras: similares a las trituradoras de rocas en cuanto al ambiente
  • Molinos de martillos: mucha vibración donde un arrancador electromecánico tendría problemas
  • Cualquier aplicación que pueda hacer un arrancador suave híbrido, puede hacerla un arrancador suave de estado sólido
  • ¿Notó el tema común anterior? Todos involucran ambientes difíciles. La suciedad y el polvo no afectan la funcionalidad porque no hay piezas mecánicas que permitan la entrada de suciedad y acorten la vida útil de la unidad. Algunos arrancadores suaves van un paso más allá y proporcionan revestimiento de conformación, lo que añade un nivel extra de protección contra el polvo conductor o la corrosión ambiental.

Los arrancadores suaves híbridos normalmente contienen SCR no clasificados para servicio continuo, ya que este controlador está diseñado para utilizar SCR para arrancar y parar, y nada más. El uso de un contactor de derivación, ya sea interno o externo, permite que una aplicación funcione continuamente después de que el algoritmo de arranque se detenga y el motor esté a velocidad nominal. El contactor de derivación se abrirá una vez que se haya proporcionado un comando de paro o fallo.

Ventajas de un contactor de derivación interno:

  • Factor de forma más pequeño
  • Menor disipación de calor
  • Cableado simplificado

Ventajas de un contactor de derivación externo:

  • Contactor con clasificación completa
  • Menos diagnósticos que evitan disparos molestos no críticos
  • Una aplicación con sobretensiones de alta corriente frecuentes

Mejores aplicaciones para arrancadores suaves híbridos:

  • Ventiladores
  • Bombeo
  • Transportadores
  • Ambientes menos agresivos

Conozca la aplicación del motor que será controlada por el arrancador suave. Después de seleccionar el método de arranque y paro, piense en cómo debe funcionar el modo marcha intermedio. Luego seleccione el modo marcha apropiado para adaptarlo a la aplicación. Para ayudar con el proceso de pensamiento, pregúntese lo siguiente sobre la aplicación:

  • ¿Ambiente limpio?
  • ¿Vibración?
  • ¿El espacio es un problema?
  • ¿Desea diagnósticos completos a toda velocidad?
  • ¿Ciclo de servicio alto?

Para obtener más información sobre el control de contactor de derivación Soft Starter Bypass Technology in Smart Motor Controllers.

Publicado 28 de noviembre de 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left ¿Derivación o no derivación? ¿Esa es la cuestión?
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.