Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

La clave del éxito en la elaboración: el envasado de bebidas artesanales

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Línea de latas de bebidas

Ha creado una excelente bebida artesanal, pero ¿cómo la lleva al mercado y mantiene unos márgenes saludables?

Esta es una de las preguntas que se hacen los proveedores del mercado de bebidas artesanales o los que buscan capitalizar su crecimiento.

Y la respuesta está en la nueva y avanzada tecnología que permite la decoración de latas para bebidas artesanales a muy bajo costo y sin restricciones en las longitudes de las tiradas.

La cerveza artesanal es un mercado emocionante y de rápido crecimiento. La mayor variedad de bebidas artesanales que se lanzan no muestra signos de desaceleración, desde refrescos y bebidas energéticas hasta cócteles listos para beber a base de licores.

Webinar grabado: Producción más rápida con tecnología de carro independiente.

Las bebidas artesanales se están convirtiendo rápidamente en un porcentaje significativo y creciente del mercado mundial de bebidas. Algunos ya han diversificado sus ofertas para capitalizar esta tendencia y todos buscan formas creativas de aumentar el reconocimiento de la marca/producto y, lo que es más importante, atraer al consumidor.

Las cervezas de lotes pequeños se han enlatado en EE. UU. durante unos 20 años, y es un segmento de mercado que sigue creciendo rápidamente.

Sin embargo, el cambio hacia el envasado en latas no se limita a EE. UU., ya que cientos de cerveceros artesanales de todo el mundo están haciendo el cambio. Pero no está exento de barreras.

Los niveles mínimos de pedido, que suelen superar 150000, siguen regulando la capacidad de un cervecero para hacer crecer su negocio de manera rentable al pasar de botellas a latas.

Los largos plazos de entrega de uno a dos meses y la compra de latas en exceso también han significado que, hasta ahora, el enlatado de bebidas artesanales no ha sido una opción para las cervecerías pequeñas y medianas.

La nueva tecnología de impresión digital de latas está abordando estos problemas, abriendo un mundo completamente nuevo de oportunidades, y no solo para las cervecerías más pequeñas.

De hecho, con saborizantes de edición limitada o cervezas estacionales únicas, la impresión digital de latas satisface las demandas actuales de bebidas de manera directa.

Desde el punto de vista del costo, la impresión digital de latas es aproximadamente 15 veces más barata que la impresión de etiquetas de latas que a menudo se utiliza como solución a corto plazo para pasar de botellas a latas.

Las latas son una mejor solución para preservar la bebida de la degradación por la luz, el almacenamiento y el transporte, además de ser una mejor opción de reciclaje que muchos otros materiales de envasado.

La capacidad de imprimir digitalmente directamente en las latas también abre grandes oportunidades para las marcas/fábricas de cerveza más grandes. Ahora pueden envasar sus bebidas de manera rentable en volúmenes más pequeños, con la flexibilidad de impresión para versionar o cambiar el mensaje en las latas según sea necesario.

Para aprovechar este potencial, se espera que la tecnología de impresión digital para la decoración de latas de metal, ya sea para cerveza artesanal o bebidas artesanales sin alcohol, vinos o licores, ofrezca la variedad, la flexibilidad y la selección que los productores necesitan para triunfar.

Aunque la impresión digital de latas es muy popular entre los productores artesanales que tienen acceso a ella, todavía hay una falta de disponibilidad de estos servicios en la mayoría de los países del mundo.

Las impresoras de fabricantes como Tonejet y sus socios se consideran la clave para desbloquear importantes oportunidades de inversión para una variedad de modelos de negocio de envasado de bebidas artesanales.

Para obtener más información, puede enviarme un correo electrónico o visitar nuestro sitio web.

Tonejet, un socio Rockwell Automation Machine Builder partner, integrará el sistema de transporte iTRAK inteligente con su Digital 2-piece Can Decorator para crear un sistema completamente digital para latas de dos piezas de tiradas cortas a medianas.

Publicado 10 de abril de 2017

Temas: Alimentos y bebidas

Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left La clave del éxito en la elaboración: el envasado de bebidas artesanales
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.