Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Lleve la revisión por excepción al siguiente nivel

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Lleve la revisión por excepción al siguiente nivel hero image

Es de sentido común que es más rápido y más fácil revisar las excepciones que el conjunto completo.

La metodología de "revisión por excepción" se basa en esta lógica y se emplea comúnmente para acelerar la disposición de los registros de lotes farmacéuticos.

Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) de última generación aplican diversos controles durante la ejecución para garantizar que cada lote se produzca dentro de su espacio de control, especialmente en lo que respecta a los atributos críticos de los procesos y de la calidad.

Como consecuencia, la revisión debe centrarse únicamente en las excepciones y no en todo el registro de lotes.

Pero, ¿por qué detenerse ahí? La metodología de revisión por excepción ofrece beneficios adicionales más allá de la velocidad y la simplificación.

Con el uso de tableros modernos, los fabricantes pueden recibir notificaciones en tiempo real de las excepciones, lo que les permite tomar medidas preventivas.

Con demasiada frecuencia, vemos procesos de revisión que no comienzan hasta que se han completado todos los pasos principales del proceso.

Este enfoque pierde la oportunidad de comprender los problemas a medida que surgen y de intervenir en el momento en que se reconocen las excepciones.

Al hacer coincidir el inicio del proceso de revisión con la identificación de una excepción, los fabricantes pueden llevar la revisión por excepción al siguiente nivel.

Los tableros entregan notificaciones en tiempo real e información práctica de fácil asimilación a los usuarios.

Pueden levantar una bandera roja dentro de un tablero de revisión de registros de lotes en el momento exacto en que el MES detecta una excepción, para:

  • Posiblemente salvar un lote costoso al identificar una situación excepcional que necesita interacción inmediata con el proceso
  • Evitar el desarrollo de conclusiones incorrectas en la planta al aclarar la criticidad de una excepción detectada
  • Reconocer de inmediato una deriva crítica de un proceso, desencadenada por la violación excepcional de un atributo crítico de calidad, quizás durante el IPC
  • Permitir la recolección de información contextual importante mientras el(los) evento(s) todavía está(n) fresco(s) en la mente de los operadores

Los tableros modernos pueden llevar la revisión por excepción al siguiente nivel. ¿Está usted listo para llevar su aplicación al siguiente nivel también?

Publicado 24 de marzo de 2017


Martin Dittmer
Martin Dittmer
Product Manager, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Lleve la revisión por excepción al siguiente nivel
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.