Loading
BLOG | CIBERSEGURIDAD
Recent ActivityRecent Activity

Dotar a los fabricantes de una solución sin contraseña

Aumente la seguridad, la responsabilidad y la protección reforzando sus operaciones contra las ciberamenazas con las soluciones de control de acceso lógico sin contraseña de rf IDEAS.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Hombre y mujer con cascos blancos mirando tabletas en una fábrica

El control de acceso y la responsabilidad dentro del sector de fabricación nunca han sido tan críticos. Con los ciberataques contra los fabricantes aumentando en un 300%1 en un reciente período de dos años, el cumplimiento de la OSHA más estricto que nunca y la productividad siempre como máxima prioridad, los fabricantes recurren a la autenticación sin contraseña para ofrecer una serie de soluciones en el lugar de trabajo para defenderse de los ataques de amenazas internas y externas.

La ciberseguridad es claramente un enfoque importante entre los fabricantes. Según IBM Security, la fabricación fue la industria más atacada en 2022 con un 58% de todos los incidentes relacionados con la ciberseguridad remediados. Estos ciberataques, incluidos los ataques de phishing y ransomware, procedían tanto de amenazas internas (58%) como de ciberdelincuentes externos (32%).2 Las estaciones de trabajo compartidas, las contraseñas y los PIN vulnerables, y las redes no seguras permiten estos ataques a diario, lo que provoca interrupciones operativas que tienen implicaciones para la productividad y el resultado neto.

Disuasión de los ciberataques

Para garantizar la eficiencia operativa y reducir las interrupciones de la productividad provocadas por amenazas internas y externas, los fabricantes buscan soluciones, entre las que se encuentra la autenticación sin contraseña, como la cartera de lectores WAVE ID® de rf IDEAS. Ya sea aprovechando las tarjetas de proximidad existentes, utilizando los protocolos de seguridad más recientes, incluidas las claves de seguridad FIDO2, o aprovechando la simplicidad sin fisuras de la movilidad mediante credenciales de billetera digital NFC o Bluetooth® para teléfonos inteligentes, los lectores WAVE ID satisfacen las necesidades únicas de la industria de fabricación.

La protección de los puntos finales en toda su planta de fabricación requiere una autenticación robusta en todos los equipos: HMI, PLC, salas limpias, impresoras seguras, almacenes de herramientas y casilleros de empleados, que ya no se protegen únicamente con pines y contraseñas compartidos. Un alto nivel de protección mediante un sistema de control de acceso lógico reduce en gran medida el riesgo de tiempo improductivo relacionado con la ciberseguridad.

Impulsar la responsabilidad, la conformidad y la productividad

Aunque la ciberseguridad es un enfoque que está surgiendo rápidamente, la responsabilidad, la productividad y el cumplimiento con la autenticación sin contraseña desempeñan un papel clave. El control de acceso lógico seguro ofrece a los fabricantes una valiosa herramienta para no solo cumplir con los estrictos estándares de operación y seguridad de la OSHA, sino también para proteger las numerosas estaciones de trabajo, máquinas y equipos pesados compartidos a los que se accede diariamente por los turnos rotativos del personal.

Los lectores WAVE ID ayudan a garantizar la responsabilidad de que solo personas calificadas puedan acceder a los equipos y a los controladores de procesos. Los lectores también respaldan las iniciativas de control de calidad mediante una pista de auditoría completa de usuarios y tiempos de acceso. Esta es una información vital en caso de retiro de productos, tiempo improductivo y auditorías.

En cuanto a la productividad, los fabricantes pueden desplegar lectores de credenciales WAVE ID en una variedad de factores de forma, compatibles con una amplia gama de credenciales, incluidas las últimas innovaciones, como las claves de paso y las credenciales digitales, junto con las tarjetas de proximidad y las tarjetas inteligentes que probablemente se utilizan hoy en día. Con la integración en una amplia gama de fabricantes de equipos originales y socios tecnológicos líderes en fabricación, los datos de WAVE ID son una adición transparente para proteger los procesos vitales que hacen funcionar su operación.

Al implementar una solución de autenticación sin contraseña en los sistemas y máquinas de fabricación, como los montacargas, puede proteger mejor su planta contra los ciberataques, las brechas o las multas no deseadas que a menudo pueden ser el resultado de la pérdida o el robo de pines o contraseñas. Esto da lugar a una operación de fabricación más segura y productiva. Obtenga más información sobre cómo rf IDEAS ayuda a llevar la autenticación confiable a las plantas de fabricación como la suya en www.rfIDEAS.com/manufacturing. 

 

Fuentes

  1. https://services.global.ntt/ja-jp/newsroom/ntt-global-threat-intelligence-report-2021
  2. https://www.ibm.com/downloads/cas/DB4GL8YM    

Publicado 20 de septiembre de 2023

Temas: Ciberseguridad

Juan Martinez
Juan Martinez
Vertical Lead, Manufacturing, rf IDEAS
Conectar:
EmailEmail
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Dotar a los fabricantes de una solución sin contraseña
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.