Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Replantee lo que es posible con su software de HMI

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Replantee lo que es posible con su software de HMI hero image

Puede considerar su software de HMI como la herramienta que pone los datos de producción frente a los trabajadores en los terminales. Pero la verdad es que el software de HMI moderno realiza mucho trabajo "detrás de la pantalla" que, si se aprovecha, puede ayudar a mejorar el funcionamiento de sus operaciones.

Desde la capacidad de consultar el estado de la producción en cualquier momento y lugar, hasta la capacidad de integrarse con una amplia gama de sistemas de planta, el software de HMI actual puede hacer cosas que quizás no imaginaba posibles hace solo 10 años.

Aquí se presentan tres maneras clave en las que una HMI moderna puede transformar sus operaciones.

Obtenga acceso a información de nuevas maneras

Una HMI moderna no solo ofrece a los trabajadores acceso a la información, sino que les ofrece acceso a la información en el momento y lugar en que la necesitan para tomar decisiones.

¿Cómo? Ampliando las pantallas más allá de las terminales de los operadores con nuevas tecnologías como dispositivos móviles, clientes ligeros o cascos de realidad mixta, lo que ofrece a los trabajadores un acceso más rápido y cómodo a la información cuando la necesitan.

Cuando los técnicos pueden acceder a las pantallas de HMI en dispositivos móviles, por ejemplo, pueden ver y reaccionar a las alarmas de forma remota para abordar los problemas de producción con mayor rapidez. Y al entregar pantallas a clientes ligeros, su empresa puede reducir el mantenimiento, ahorrar dinero y mejorar la seguridad en comparación con el uso de PC.

Cree operaciones más familiares

A medida que los trabajadores acceden a más información de producción en una gama más amplia de dispositivos, es importante que las pantallas sean coherentes, para que los trabajadores siempre sepan lo que están viendo. Una HMI moderna le permite ofrecer una apariencia y sensación estandarizadas en los terminales de operador, PC y tabletas para crear un entorno de operación familiar.

Una HMI moderna también le permite almacenar y reutilizar plantillas de dispositivos y otros objetos en una biblioteca. Esto puede ayudar a garantizar que los trabajadores vean los elementos de manera coherente a medida que se desplazan de una máquina a otra, de una línea a otra o incluso de una planta a otra.

Obtenga más de sus datos

Una HMI moderna puede conectarse a sus otros sistemas industriales para ofrecer a los trabajadores una mayor visibilidad de las operaciones y mejorar su rendimiento general.

Por ejemplo, el software puede integrarse con sus sistemas de producción para dar a los trabajadores acceso no solo a la información del controlador en tiempo real, sino también a la información almacenada en los dispositivos de la planta. Esto puede ayudar a los trabajadores a gestionar mejor la calidad, optimizar el rendimiento de los equipos y mucho más.

De manera similar, el software puede conectarse a un historiador para ayudar a los trabajadores a analizar con mayor facilidad los datos de procesos complejos durante largos períodos de tiempo. Los datos históricos de procesos se pueden combinar con las acciones de los operadores, las alarmas del sistema e incluso los eventos del sistema de producción para proporcionar datos al operador con el contexto que facilita el análisis.

Una HMI moderna también puede funcionar en tándem con el software de gestión de activos para hacer una copia de seguridad y recuperar sus aplicaciones de HMI, además de su controlador y otras configuraciones de dispositivos. En caso de catástrofe o avería de una máquina, los ingenieros pueden simplemente recargar las aplicaciones en lugar de reconstruirlas.

Publicado 13 de mayo de 2020


Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Replantee lo que es posible con su software de HMI
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.