Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Alimentando el futuro — cuatro maneras en que las empresas energéticas pueden mantenerse a la vanguardia en un mundo impulsado por la tecnología digital

A medida que el mundo se vuelve más impulsado por la tecnología, la necesidad de energía aumenta. Este blog explora cómo las empresas energéticas pueden prepararse para el futuro tomando las decisiones correctas hoy.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista aérea de un desarrollo de viviendas modernas con energía renovable al anochecer

A medida que el mundo se vuelve más impulsado por la tecnología, la necesidad de energía aumenta. En los países en desarrollo, la electrificación está mejorando los estándares de vida, mientras que la necesidad de transporte sostenible acelera un cambio global hacia los vehículos eléctricos (VE). Se espera que para 2050 el consumo mundial de energía se triplique.

Sin embargo, la energía sigue siendo un mercado dinámico, cada vez más complejo debido a la creciente necesidad de sostenibilidad. Tanto los gobiernos como las organizaciones del sector privado están estableciendo compromisos de cero emisiones netas e invirtiendo en la descarbonización. Las empresas energéticas deben mantenerse al día a pesar del envejecimiento del hardware y de la creciente brecha de habilidades. 

Afortunadamente, los sistemas de control modernos y las herramientas de automatización pueden ayudar a las empresas energéticas a transformar sus operaciones para maximizar la eficiencia y la productividad, a la vez que cumplen con los nuevos reglamentos. Al realizar inversiones inteligentes y medidas en la modernización de activos, la inteligencia energética, la ciberseguridad y la sostenibilidad, las organizaciones pueden navegar por la cambiante industria energética para mantenerse a la vanguardia en un mercado complejo.

En este blog, exploraremos cómo las empresas energéticas pueden prepararse para el futuro tomando las decisiones correctas hoy.

Modernice los activos de generación de energía para mejorar la visibilidad de la planta y optimizar las operaciones

La visibilidad es crucial para permitir operaciones eficientes y tiempo improductivo, pero la mayoría de los productores de energía no tienen una visión de sus activos en toda la planta. Las instalaciones más antiguas, como las plantas de carbón, gas natural e hidroeléctricas, carecen de la conectividad necesaria para establecer una visión integral de las operaciones basada en datos, pero incluso las instalaciones más nuevas presentan desafíos de visibilidad.

Las granjas eólicas a gran escala suelen ubicarse en zonas remotas y geográficamente difíciles, lo que dificulta su monitoreo y gestión. La energía eólica y solar también son fuentes de energía muy variables, por lo que las organizaciones deben complementar la producción de energía en tiempo real con almacenamiento en baterías. Sin una visión clara de las operaciones y la demanda, los operadores no saben cuándo producir nueva energía o recurrir a sus baterías.

Un sistema de control moderno ofrece a las empresas energéticas la visibilidad de toda la planta necesaria para respaldar operaciones eficientes y productivas, y aprovechar al máximo sus equipos existentes. Con una gran cantidad de datos que fluyen por toda la planta y tableros mejorados y fáciles de leer, los operadores pueden acceder a información contextualizada que les ayuda a operar de manera más eficiente y responder más rápido a la demanda cambiante.

Aplique la inteligencia energética para descubrir información útil para la acción y nuevas fuentes de ingresos

Si bien la visibilidad es un imperativo para las operaciones eficientes, el verdadero beneficio de un sistema de control inteligente proviene del establecimiento de una plataforma de datos unificada. Los datos siempre han sido fundamentales para las empresas energéticas: alinear la producción de energía con la demanda requiere un análisis cuidadoso de las condiciones en constante cambio. En el pasado, esto requería grandes equipos de investigadores para recopilar, contextualizar y organizar sus hallazgos, que a menudo estaban desactualizados para cuando se presentaban.

Hoy en día, los sistemas de control unificado, las herramientas de automatización y los dispositivos inteligentes permiten a las empresas energéticas generar, consolidar y analizar datos de forma constante, lo que les permite obtener información útil para la acción que ayuda a los productores de energía a anticipar la demanda fluctuante. Por ejemplo, las empresas pueden predecir las necesidades de capacidad o los problemas de estabilidad y realizar alteraciones operativas rápidas y seguras para evitar interrupciones antes de que se produzcan. 

Las organizaciones pueden incluso utilizar la inteligencia en tiempo real para identificar los activos en riesgo y programar el mantenimiento de forma proactiva, lo que evita el tiempo improductivo no planificado y ayuda a maximizar la eficiencia. Y a medida que el mundo sigue impulsado por los datos, las organizaciones innovadoras pueden identificar nuevas formas de monetizar sus datos y desbloquear nuevas fuentes de ingresos. 

Mantenga los sistemas seguros para proteger sus operaciones y a sus empleados

A medida que las empresas energéticas invierten en nuevas tecnologías digitales, deben asegurarse de que los beneficios superen los posibles riesgos. Los ataques de ciberseguridad son increíblemente costosos para las organizaciones: en 2023, el costo promedio de una brecha de datos fue de USD 4,450,000 y estas cifras no hacen más que aumentar. Peor aún, a medida que los ciberataques se vuelven más complejos, amenazan no solo las ganancias: Gartner predice que para 2025, los ciberdelincuentes utilizarán la tecnología operacional para hacer daño a las personas.

Esto es especialmente preocupante para las empresas energéticas que operan infraestructuras de alto riesgo y de misión crítica, sobre todo a medida que la industria se descentraliza. Las microrredes compuestas por paneles solares en azoteas y pequeñas turbinas eólicas están transformando la relación tradicional entre el consumidor y la empresa de servicios públicos, y ofrecen a las comunidades una copia de seguridad resistente en caso de fallo de la red de servicios públicos. Sin embargo, la naturaleza descentralizada de estas microrredes aumenta aún más el vector de ataque al que se enfrentan los productores de energía.

Las empresas energéticas reconocen los peligros de la descentralización: el 75% de los ejecutivos afirma que la complejidad de la cadena de suministro aumenta el riesgo. Trabajar con un socio de confianza de la industria le permite consolidar sus inversiones y reducir su vector de amenazas. El socio adecuado puede ayudarle a establecer una red confiable y resiliente, lo que facilita la prevención, la detección, la respuesta y la recuperación de los ciberataques.

Prepare la organización para el futuro priorizando las operaciones sostenibles 

A medida que la industria se orienta hacia la energía renovable, los productores de energía deben maximizar la eficiencia y minimizar los desechos. La evolución de los reglamentos gubernamentales está imponiendo límites más estrictos a las plantas de generación, mientras que las inversiones del sector privado impulsan aún más la necesidad de sostenibilidad. 

Aunque las fuentes de energía limpia como la solar y la eólica están ganando popularidad (junto con tecnologías emergentes como la mareomotriz y la geotérmica), los activos alimentados por carbón y gas natural siguen siendo fundamentales para la industria. En particular, para las plantas más antiguas, ahora es un imperativo regulado minimizar los desechos y controlar la contaminación sin afectar la producción o la rentabilidad.

Los sistemas de control de planta modernos y los dispositivos inteligentes pueden ayudar a las empresas a funcionar de manera eficiente y sostenible. Al rastrear el estado y el rendimiento de los equipos mediante información en tiempo real, las organizaciones pueden garantizar la máxima productividad sin producir residuos excesivos. Las organizaciones también pueden utilizar esta información para rastrear y monitorear las emisiones. Cuando se combinan con herramientas de generación de informes automatizados, los operadores pueden detectar rápidamente los problemas antes de que ocurran y garantizar que las emisiones se mantengan dentro de los límites reglamentarios.

Manténgase a la vanguardia en una industria en rápida evolución

La industria de la energía es más dinámica que nunca y la demanda no para de crecer. El socio adecuado puede ayudarle a realizar las inversiones adecuadas hoy para capear la volatilidad actual y prepararse para las innovaciones del mañana.

Rockwell Automation ofrece los productos y servicios de extremo a extremo que necesita para mantenerse al día con la evolución de la demanda energética del futuro, a la vez que maximiza la seguridad, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Con años de experiencia y conocimientos profundos en la industria, respaldados por una sólida red de socios, podemos ayudarle a alcanzar resultados empresariales reales, como una mayor confiabilidad, eficiencia y tiempo productivo.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web o contáctenos hoy mismo.

Publicado 22 de febrero de 2024

Temas: Generación de energía

Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Impulsando el futuro
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.