La imagen de la izquierda muestra toda la información disponible en nuestra demo de Mighty Q.
Como puede ver, los tableros de descripción general recopilan información de la planta y la organizan en gráficos sencillos, para que pueda capturar y comprender rápidamente los insights.
Un vistazo rápido al gráfico inferior derecho revela que la planta de Chicago tiene el menor consumo de energía diario entre las tres plantas. Con esta información, el gerente de planta puede pedir a los usuarios que busquen la causa del consumo de energía e identifiquen qué y cómo las otras plantas están funcionando mejor.
¿Cuáles son sus expectativas?
¿Cuáles son los beneficios reales de un tablero de descripción general? Establecer y cumplir objetivos es importante para toda organización, pero eso requiere saber qué esperar. Al tener la información al alcance, los usuarios pueden simplificar el proceso de establecer puntos de referencia, utilizando su conocimiento de las operaciones como contexto para ayudar a determinar qué equipos y niveles de producción se esperan.
Una vez establecidos esos puntos de referencia, gracias a los datos históricos, es posible identificar problemas y discrepancias en sus instalaciones. En caso de un problema, como una disminución de la eficacia total del equipo (OEE), un usuario de la empresa puede investigar qué está afectando la OEE. Tener una idea de lo que está causando el cambio ayuda a dar dirección a quienes están en la planta y a resolver problemas antes de que afecten negativamente la producción.
Las descripciones generales de los tableros son especialmente útiles si tiene varias plantas, ya que pueden proporcionar una visión colectiva del rendimiento, independientemente de la ubicación geográfica. Es decir, los datos se representan de una manera que le permite comparar plantas y hacer un seguimiento de sus operaciones y productividad en tiempo real.