Loading
Blog | Soluciones de procesos
Recent ActivityRecent Activity

Eficiencia de la planta con el hardware de control adecuado

Fabricación inteligente en el control de procesos y E/S universales

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mujer con un chaleco de seguridad mirando una pantalla en una sala de control. de la sesión de fotos 0220_000655_L8PController_PTUPhotoShoot_1042

Los clientes de procesos de hoy en día se esfuerzan por reducir el costo total de propiedad, el tiempo de ejecución de proyectos y optimizar la producción mediante la expansión del rendimiento, la reducción del tiempo improductivo y el empoderamiento de los operadores con la fabricación inteligente. 

La fabricación inteligente exige más información inteligente. Afortunadamente, hoy en día la información y los macrodatos están en todas partes. Los sensores y la instrumentación proporcionan mucha más información que antes. El problema surge cuando es necesario habilitar el sistema para que acepte esa información adicional. 

Muchas veces, esos cambios son difíciles, si no imposibles, en función de cómo un sistema puede introducir los datos adecuados en el lugar adecuado. Normalmente, los sistemas de control se ponen en marcha con un número y tipo determinados de tarjetas de entrada/salida (I/O) que pueden aceptar datos de sensores e instrumentación. Históricamente, cualquier cambio en la configuración de las tarjetas de I/O solo era posible dejando espacio libre en un envolvente y disponiendo de muchos tipos diferentes de tarjetas de I/O a mano según fuera necesario. Esto es costoso y puede afectar a la rapidez con la que un sistema se recupera de un fallo o mantenimiento programado. 

Hoy en día, las opciones de FLEXHA 5000™ I/O universal, habilitadas por el sistema de control distribuido PlantPAx® 5.20, ofrecen una nueva solución para abordar este problema.  

Definición de I/O universal

La I/O universal, también definida como distribución electrónica, permite que diferentes tipos de I/O se conecten a una sola tarjeta. Estos tipos de I/O pueden consistir en entradas y salidas analógicas (con HART) y entradas y salidas digitales. Con la I/O universal FLEXHA 5000, estas configuraciones son habilitadas por el software, lo que evita la necesidad de cambios de componentes físicos.

Ventajas a través de la flexibilidad

  • Reducción del esfuerzo de ejecución del proyecto:
    • FLEXHA 5000 I/O permite varios tipos de cableado de campo. No es responsabilidad del cliente finalizar su cableado demasiado pronto. Esto permite reducir el costo total de instalación y, al mismo tiempo, permite que los ingenieros sean más eficientes durante el diseño inicial sin afectar los costos del panel. Muchas revisiones y cambios se producen en función de cómo pueden cambiar las necesidades, no solo durante la puesta en marcha, sino a lo largo del ciclo de vida de un sistema. 
    • También es beneficioso diseñar un sistema con I/O universal. Al comenzar con una configuración de I/O universal, las necesidades de alimentación de un sistema, los ensamblajes de terminación y las configuraciones de cableado pueden permanecer iguales independientemente de si el tipo de I/O necesita cambiar más adelante, lo que ahorra mucho esfuerzo y planificación.
  • Minimizar el impacto de los cambios tardíos en la I/O
    • La plataforma FLEXHA 5000 proporciona la flexibilidad de cambiar los tipos de I/O durante su funcionamiento. Esto permite flujos de trabajo de proyectos desacoplados en los que el diseño físico y funcional se realiza en paralelo, lo que permite la optimización de los cronogramas y los costos del proyecto.
    • Históricamente, habría que gestionar las necesidades de mantenimiento transportando muchas tarjetas de I/O diferentes en el inventario para cada área de envolvente. La tarjeta universal FLEXHA 5000 se diferencia por ser una sola entrada de catálogo, lo que reduce la necesidad de transportar inventario adicional.

Optimizado para el usuario del sistema de procesos

Es importante señalar que los sistemas de control de procesos exigen ciertas capacidades de las tarjetas de I/O que deben estar disponibles independientemente de si la opción es universal o no. Es fundamental contar con opciones de redundancia, alta disponibilidad, así como con aislamiento de canales y disponibilidad de comunicación HART. El nuevo FLEXHA 5000 I/O no solo ofrece esa diferenciación universal, sino que también ofrece redundancia, aislamiento de canales e interfaces de comunicación HART. 

No toda la I/O universal es igual

Muchos proveedores de sistema de control han lanzado capacidades de I/O universal, pero no todas las tarjetas se construyen de la misma manera. 

Algunas, como la plataforma FLEXHA 5000, permiten la configuración remota por software de los tipos de I/O de canal durante el tiempo de ejecución. La plataforma FLEXHA 5000 ofrece componentes comunes entre los tipos de I/O, lo que permite a un operador remoto la capacidad de cambiar dinámicamente el tipo de I/O sin estar localmente en la tarjeta de I/O.

Obtenga más información sobre la I/O universal.

Publicado 13 de febrero de 2023

Ver el video
Plataforma de E/S de control de procesos flexible, de bajo riesgo y preparada para el futuro

Descubra cómo la E/S universal puede ayudar a los clientes de procesos con desafíos comunes. 

Temas: Soluciones de procesos Sistemas de procesos Distributed Control Systems (PlantPax) Integrated Architecture Distributed I O, In-Cabinet Modular

Armand Prezioso
Armand Prezioso
Product Manager
Armand is a Sr. Global Product Manager for Rockwell Automation. With more than 20 years of experience in the process industry, he collaborates with a team of engineers to maintain and develop world class products. Armand has a background in engineering, sales and marketing, and product management.
Kristopher Dornan
Kristopher Dornan
Commercial Marketing Manager - Controllers, I/O, and PlantPAx portfolios, Rockwell Automation
Kristopher Dornan leads Commercial Marketing for Controllers, I/O, and PlantPAx at Rockwell Automation. With 20 years of experience, Kris turns engineering depth into customer value—driving smarter, resilient operations through integrated control and information solutions.
Conectar:
EmailEmail
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Eficiencia de la planta con el hardware de control adecuado
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.