Loading
Blog | Software
Recent ActivityRecent Activity

5G Release 17 de 3GPP y el lugar de trabajo industrial

Emocionantes avances en el mundo de la tecnología 5G

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un ingeniero revisando la información de una máquina en una tableta en una fábrica o almacén del futuro cercano

¿Está preparado para conocer las novedades más emocionantes del mundo de la tecnología 5G? La última versión de 3GPP, la organización que desarrolla la especificación 5G, presenta algunos cambios importantes que sin duda mejorarán los espacios de trabajo industriales. La versión 17, que se lanzó en octubre de 2022, se centra en mejorar el espectro de ondas milimétricas, un ancho de banda esencial utilizado por 3GPP. No se trata de una pequeña actualización: esta actualización añade aproximadamente 1/5 más de uso del espectro que las versiones anteriores, lo que se traduce en un enorme aumento de la capacidad de datos.

¿Qué es mmWave?

Pero retrocedamos un momento: ¿qué es exactamente mmWave? En resumen, son las bandas de frecuencia en el rango de 24 GHz a 300 GHz. La versión 17 mejora el espectro de mmWave, llamado FR2-2, para utilizar el rango de 52.6 a 71 GHz. Esto significa que las redes 5G podrán manejar aún más datos, lo cual es una gran noticia para quienes dependen de velocidades de internet ultrarrápidas.

Una de las cosas más emocionantes de esta actualización es que el espectro de mmWave se encuentra en una parte más alta del espectro, lo que limita su uso a un rango más cercano. Pero no se deje engañar: con la ayuda de la tecnología de formación de haces, la capacidad de rango se incrementa significativamente en comparación con su rango estándar de 3.5 GHz. La formación de haces se puede utilizar de varias maneras para mejorar la cobertura, la eficiencia de la red y reducir las interferencias, lo que hace que las redes 5G sean aún más confiables que antes.

¿Cómo se relaciona el número de bandas de frecuencia con la capacidad de datos?

Piense en una frecuencia como un canal de cable, que proporciona video (piense en el video como datos) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si añade otra frecuencia, está añadiendo varios canales de cable diferentes y aumentando significativamente la cantidad de datos transmitidos.

¿Cuánto aumentará el ancho de banda y cuántos datos se podrían transmitir?

¿De cuántos datos estamos hablando? La actualización FR2-2 añade casi 18 GHz de nuevo ancho de banda, lo que supone un aumento significativo. Y dado que el ancho de banda se encuentra dentro de un rango de alta frecuencia utilizable, es perfecto para lugares como estadios, muelles, depósitos de trenes y grandes plantas de fabricación. La especificación FR2-2 5G NR proporciona características mejoradas para casos de uso que requieren una latencia ultra baja y un rendimiento ultra alto. Esto significa que incluye características como la operación dúplex por división de frecuencia (FDD) y dúplex por división de tiempo (TDD), la compatibilidad con matrices de antenas Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), la formación de haces y el seguimiento de haces. También es compatible con múltiples tecnologías de acceso, como el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) y el acceso múltiple no ortogonal (NOMA).

¿Por qué los AGV son ideales para la tecnología de espectro mmWave de mayor frecuencia?

Uno de los casos de uso más interesantes de la tecnología de espectro mmWave superior es el de los vehículos guiados de forma autónoma (AGV). Los AGV requieren mucho esfuerzo para su diseño, puesta en marcha y mantenimiento debido a la cantidad de control que se realiza en el propio vehículo. Al crear una ruta hacia los datos de baja latencia, gran parte del control puede realizarse externamente, lo que hace que el AGV sea más ágil y rentable. La distancia que recorren los AGV suele estar dentro del rango de una antena mmWave y la conmutación se puede coordinar para permitir la conmutación a largas distancias.

Así que ahí lo tienen: la última versión de 3GPP está lista para revolucionar el mundo de la tecnología 5G, especialmente en lo que respecta a la mejora de mmWave para el lugar de trabajo industrial. Con la actualización FR2-2, podemos esperar velocidades de internet aún más rápidas, redes más confiables y casos de uso emocionantes como los AGV. Es un mundo nuevo y valiente, y estamos ansiosos por ver qué viene después.

¿Quiere más información sobre 5G? Consulte nuestro white paper sobre 5G en la fábrica.

Publicado 14 de agosto de 2023

Temas: Evolución de software

Rob Lodesky
Rob Lodesky
Gerente de cuentas clave, HMS Networks
Rob lleva 9 años en HMS Industrial Networks y actualmente ocupa el cargo de gerente de cuentas clave. Rob ha trabajado en varios puestos dentro de la industria de la automatización y la comunicación industrial desde 2005.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left 5G Release 17 de 3GPP y el lugar de trabajo industrial
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.