Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Fabricación de alto rendimiento para la industria de baterías

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Fabricación de alto rendimiento para la industria de baterías hero image

Dado que el mercado de vehículos eléctricos (EV) ha ido creciendo de forma constante durante varios años, la demanda de baterías para vehículos eléctricos ha experimentado un crecimiento constante posterior. Las cifras de McKinsey muestran que en 2017, los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos produjeron una capacidad de almacenamiento estimada de 30 GWh. Esto supone casi un 60 % más que el año anterior, una tendencia que parece que continuará.

El origen de esta tendencia es una combinación de prioridades cambiantes de los consumidores y un impulso hacia políticas más sostenibles en lo que respecta a los vehículos de gasolina y diésel.

Algunos países, en particular Dinamarca e Islandia, ya han anunciado planes para prohibir la venta de vehículos nuevos de combustibles fósiles para 2030. Y aunque otros países pueden tener plazos más lejanos, por el momento podemos esperar que la demanda de la fuente de vehículos de cero emisiones, las baterías a bordo, crezca sustancialmente.

En sus marcas

Hasta hace poco, los fabricantes de baterías habían logrado satisfacer la demanda de bajo volumen mediante una automatización limitada y un sistema de información desconectado. Pero este enfoque no será suficiente para suministrar los miles de millones de vatios de energía que requerirán los vehículos eléctricos en el futuro. No solo la demanda de vehículos eléctricos se disparará, sino que la vida útil de una batería, aunque mejora cada año, sigue siendo finita, por lo que es probable que siga habiendo necesidad de reemplazos.

Sin embargo, el mercado de baterías para vehículos eléctricos está dominado por fabricantes asiáticos, aunque los fabricantes de automóviles europeos han luchado activamente para asegurar un suministro suficiente de baterías. Por lo tanto, existe una oportunidad sustancial para que los fabricantes de baterías europeos intervengan y satisfagan la demanda del mercado.

Dada la naturaleza de estas baterías y lo difícil que es transportarlas, tendría mucho más sentido que los fabricantes de baterías establecieran fábricas más cerca de casa que transportar los productos.

Esto ha comenzado a ocurrir recientemente con las operaciones más exitosas que son inteligentes, altamente automatizadas y conectadas de manera eficiente. En este sentido, no todos los fabricantes han realizado aún las inversiones necesarias.

De hecho, el desafío no consiste solo en satisfacer la demanda de baterías, sino también en seguir el ritmo de la rápida evolución de la tecnología de baterías. A medida que la tecnología de baterías cambia rápidamente, es necesario poder adaptarse y producir de manera eficiente varios tipos de baterías. Es vital poder cambiar las líneas de producción rápidamente, a la vez que se gestionan el rendimiento y el control de calidad. Ahí es donde la automatización se vuelve clave.

Una investigación reciente de Rockwell Automation muestra que los altos cargos de todo el mundo afirmaron que aumentar la eficiencia operativa es la máxima prioridad de sus iniciativas digitales, excepto en el sector automotriz.

En esta industria, la prioridad principal era impulsar la innovación. De hecho, como dijo un líder empresarial del sector automotriz: "Tendrá que implementar nuevas tecnologías para mantenerse al día con los gustos cambiantes del consumidor".

 

Prepárese

Además de formar poderosas asociaciones de baterías en las regiones de producción, lo que podría resultar costoso y llevar mucho tiempo a largo plazo, adoptar nuevas tecnologías es el camino más expedito a seguir. La buena noticia es que no es imposible mantenerse al día con la rápida evolución de la tecnología de baterías.

En la mayoría de los casos, ni siquiera tiene que ser difícil. Los fabricantes tendrán que invertir en sistemas de mayor rendimiento, pero no tienen que hacerlo todo de una vez. La transición a las operaciones automatizadas puede realizarse en fases, a un ritmo y una escala que sean sostenibles y prácticos.

¿Podría un MES (Manufacturing Execution System) ser la respuesta? Para los fabricantes de baterías, un MES podría proporcionar una base sólida para construir una operación automatizada de alto rendimiento. Los fabricantes pueden integrar sistemas de control y empresariales para generar y rastrear mejor datos de producción valiosos, que luego pueden analizarse y convertirse en información útil para la acción.

Los fabricantes de baterías se enfrentan a una gran cantidad de desafíos, y un buen MES puede hacerles frente. La calidad y el rendimiento de las máquinas se pueden estandarizar integrando las instrucciones de trabajo de los procesos en las máquinas.

Además, una buena aplicación MES también puede informarle cuando un proceso de las máquinas se está saliendo de sus límites prescritos. Por lo tanto, incluso cuando la tecnología para la fabricación de baterías se vuelve cada vez más compleja, los fabricantes pueden responder a posibles problemas en tiempo real, antes de que se conviertan en un problema para la empresa.

Las aplicaciones MES también se pueden escalar hacia arriba o hacia abajo según la necesidad, lo que permite a las empresas flexibilidad y optimización durante los períodos críticos de crecimiento. La clave para unos procesos de fabricación de baterías exitosos es adoptar la inteligencia, a la vez que se tiene la capacidad de responder al ritmo continuo de los avances tecnológicos.

 

Ir

En conclusión, los fabricantes de baterías deben tener en cuenta los siguientes puntos para aprovechar las oportunidades que existen en la fabricación de baterías:

  • Escale la producción con el tiempo: puede pasar a operaciones automatizadas por fases y escalar gradualmente a medida que demuestre el retorno de la inversión.
  • Utilice un MES: este actuará como base para construir una operación de automatización de alto rendimiento y hacer crecer su negocio.
  • Prepárese para el largo plazo: asóciese con expertos como Rockwell Automation, que pueden ayudarlo en cada paso del proceso.

 

Recuerde

Aunque la creación de una empresa conectada es beneficiosa para cualquier fabricante, el fuerte aumento actual (y la adopción prevista en el futuro) de las ventas de vehículos eléctricos está creando una mayor urgencia e incentivo.

Si dedica tiempo a crear una estrategia de fabricación inteligente e incorpora las tecnologías y los socios adecuados, estará en la mejor posición para cosechar los frutos a medida que el mercado crezca.

Si desea obtener más información sobre la fabricación de alto rendimiento para la industria de las baterías y va a asistir a la Battery Show Europe 18–20 de mayo de 2021 en Messe Stuttgart,  Stuttgart, Alemania, le invitamos a asistir a mi presentación en el evento.

Publicado 6 de marzo de 2020

Temas: Sector automotriz y de neumáticos

Andy Bell
Andy Bell
Gerente de socios tecnológicos de EMEA, Rockwell Automation
Con más de 22 años en Rockwell Automation, Andy ha adquirido amplios conocimientos de nuestro enfoque industrial centrado en el cliente y, en particular, de cómo PartnerNetwork puede ayudar a nuestros clientes a tener éxito. Antes de unirse a Rockwell Automation, Andy trabajó con integradores de sistemas y tiene una sólida formación en ingeniería. Andy ha desempeñado diversos roles en Rockwell Automation y ha trabajado en ventas geográficas, gestión de cuentas globales y liderazgo del segmento OEM. Sus últimos 15 años han sido en roles de ventas internacionales, por lo que Andy también aporta conocimientos sobre diferentes culturas y desafíos.
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Fabricación de alto rendimiento para la industria de baterías
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.