Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Aquí viene la lluvia, pero ¿dónde está el plan de recuperación de aguas pluviales?

Los gobiernos locales necesitan un plan para capturar, almacenar y realizar el tratamiento eficazmente del agua de tormenta.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Planta de tratamiento de aguas residuales

La recuperación de aguas pluviales, la práctica de recolectar agua de lluvia, se ha llevado a cabo durante siglos con el objetivo de reducir el consumo de agua tratada y aumentar los esfuerzos para operar de manera sostenible.

Actualmente, a medida que las ciudades y las poblaciones crecen, el interés por mejorar la administración del agua de tormenta está en aumento. Los gobiernos han comprendido desde hace mucho tiempo que se debe lograr una administración responsable del agua para satisfacer las necesidades del crecimiento de la población.

Hasta ahora, hemos logrado satisfacer nuestras necesidades en Estados Unidos, pero con una población de más de 320 millones de personas, los requisitos están creciendo, al igual que la industria de recuperación de aguas pluviales.

A medida que los gobiernos locales implementan reglamentos y normas para administrar, capturar y proteger sus aguas pluviales, cada vez más empresas como la nuestra son llamadas a ayudar a los municipios a optimizar su infraestructura para mejorar la recuperación de aguas pluviales.

Por ejemplo, algunas ciudades han prohibido la recolección de agua de lluvia en contenedores de almacenamiento en propiedad privada. Cuando llueve en esa ciudad, la ciudad reclama que el agua que cae del cielo les pertenece.

En otras ciudades, se requiere un paisajismo adecuado para evitar la escorrentía de aguas pluviales. Se pueden imponer multas a los propietarios cuyas opciones de paisajismo no permitan niveles aceptables de recarga de aguas subterráneas.

¿Dónde lo colocamos?

A medida que los municipios buscan aumentar la capacidad de las aguas pluviales, surge otro problema: ¿dónde almacenamos el agua recolectada?

Las opciones sobre el suelo suelen requerir una cantidad significativa de espacio y son susceptibles a los impactos ambientales.

El almacenamiento subterráneo de agua o la recarga de acuíferos es una segunda opción que tiene su propio conjunto de complicaciones, entre las que se incluyen la intrusión de agua salada y los costos de inyección y elevación, por nombrar algunos.

¿Hacia dónde se dirige esto?

Los gobiernos están tomando medidas con inversiones en infraestructura de agua en tecnologías avanzadas de tratamiento y recuperación del agua.

Los municipios grandes están a la vanguardia con proyectos que se centran en el tratamiento de aguas residuales para la reposición potable de los sitios de almacenamiento existentes tanto en superficie como subterráneos.

Sin embargo, si pueden captar más agua de tormenta directamente de la fuente, la reducción de los costos de tratamiento podría resultar en un retorno más rápido de sus inversiones.

En 2017 y en adelante, la atención continua a la infraestructura que permite la recuperación, almacenamiento y tratamiento de las aguas pluviales será crucial para las ciudades que buscan proporcionar agua limpia a una población en crecimiento.

Además, es importante comenzar las conversaciones difíciles que tendremos que tener sobre la propiedad del agua, ya que se aplica a las líneas de distrito y de cuenca.

¿Le interesa obtener más información sobre la recuperación de aguas pluviales? Visite nuestra página de tratamiento de aguas residuales municipales o contáctenos.

Publicado 4 de octubre de 2017

Temas: Agua aguas residuales

Bret Young
Bret Young
Area Manager, Power Control, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Aquí viene la lluvia, pero ¿dónde está el plan de recuperación de aguas pluviales?
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.