Aprovechar la producción flexible para superar las fluctuaciones de la cadena de suministro y la demanda de los clientes
El futuro de la automatización de procesos está siendo moldeado por tres tendencias clave: sostenibilidad, transformación digital y producción flexible. En esta serie de blog de tres partes, exploraremos estas tendencias con mayor detalle y discutiremos cómo transforman las industrias en general.
La producción flexible es la capacidad de adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes o a los problemas de la cadena de suministro sin causar interrupciones operativas significativas. Esta agilidad abarca todos los aspectos de la planta, desde los dispositivos periféricos hasta las situaciones de entrada y salida. En un panorama empresarial cada vez más competitivo, la flexibilidad es fundamental para mantenerse relevante y satisfacer las demandas de los clientes.
Comprender las fluctuaciones de la demanda y la cadena de suministro
Imagine dos escenarios: uno en el que la demanda del producto C supera inesperadamente las proyecciones y llega un pedido grande. Esto podría crear un retraso que podría molestar a sus clientes debido a los períodos de espera prolongados. Además, el cliente solicita un pequeño ajuste al producto. Ahora se enfrenta a la gestión de dos variaciones del mismo producto.
Otro escenario es que su proveedor principal se quede sin uno de sus materiales clave y usted necesite cambiar rápidamente a otro proveedor. Desafortunadamente, la diferencia en su material requiere cambios en su sistema de automatización para lograr los mismos resultados del producto. ¿Qué tan fácil puede su sistema ponerse al día?
En cualquiera de las situaciones, la agilidad radica en la flexibilidad del sistema de automatización. ¿Cómo se prepara para estos casos? Alineándose con un sistema de automatización industrial que admita la producción flexible, como PlantPAx® de Rockwell Automation.
Monitoreo de la demanda de los clientes y las tendencias de la cadena de suministro
La gestión proactiva de las fluctuaciones de la demanda y la cadena de suministro es fundamental en el entorno empresarial siempre cambiante. Esto requiere una atención aguda a las tendencias clave y el establecimiento de medidas preventivas para eliminar posibles problemas antes de que se conviertan en problemas importantes. Para gestionar mejor las interrupciones de la demanda, es fundamental tener una visión clara del núcleo de sus operaciones: programas de producción, cifras de ventas y oportunidades potenciales. La toma de decisiones rápida e informada depende de esta visibilidad.
Para abordar de forma proactiva las interrupciones de la cadena de suministro, las empresas deben monitorear a los proveedores clave y establecer contramedidas para abordar posibles problemas antes de que se agraven. Obtener visibilidad de la cadena de suministro es crucial para tomar decisiones rápidas e informadas.
Cuando los suministros no están disponibles, los proveedores de respaldo o las ubicaciones de abastecimiento alternativas pueden ayudar a mantener la producción en medio de interrupciones imprevistas. Sin embargo, la ejecución exitosa depende de la planificación estratégica. Al aprovechar las tecnologías avanzadas y adoptar un enfoque estratégico para la gestión de la cadena de suministro, las empresas pueden anticipar mejor lo inesperado y mantenerse ágiles durante las interrupciones.
PlantPAx®: Permitir la flexibilidad para mejorar la resiliencia
La adopción de tecnologías avanzadas como PlantPAx® puede aumentar considerablemente su coeficiente de visibilidad. Al proporcionar dato en tiempo real y análisis, le permite detectar tendencias y tomar las medidas necesarias antes de que se conviertan en situaciones críticas. Además, la implementación de estrategias personalizadas para cada producto y tipo de proveedor puede ayudar a mitigar los riesgos, garantizando que las ruedas de la operación sigan girando sin problemas.
PlantPAx® es un DCS moderno, flexible y abierto, diseñado para satisfacer sus necesidades de producción y cadena de suministro. Se basa en una arquitectura estándar robusta basada en Ethernet que admite estándares de toda la industria, prácticas recomendadas multifacéticas de la industria y arquitecturas patentadas de alta disponibilidad.
La arquitectura basada en Ethernet permite una rápida transmisión de datos, lo que permite a las empresas responder rápidamente a los cambios en la demanda. Con un hardware que se puede reutilizar rápidamente, las empresas pueden cambiar sus operaciones para atender a las nuevas tendencias de demanda, lo que permite satisfacer la necesidad de cambios rápidos y sin interrupciones. PlantPAx® ayuda a las empresas a adoptar un enfoque proactivo ante las fluctuaciones de la demanda y la cadena de suministro, mitigando los riesgos y garantizando la agilidad y la competitividad a pesar de las incertidumbres.
Los picos de demanda, a menudo imprevistos, pueden echar a perder el trabajo. En tales escenarios, la capacidad de modificar los programas de producción en diferentes ubicaciones se convierte en un salvavidas, ya que ayuda a mantener el flujo de producción a pesar de las fluctuaciones. Sin embargo, el éxito de estos ajustes depende de la planificación estratégica.
Hilo digital
Imagine un hilo digital en tiempo real que entrelaza información de múltiples fuentes, proporcionando una visión completa de las operaciones de su empresa. Este hilo le ayuda a medir las demandas de producción actuales y las interrupciones de la cadena de suministro, y le mantiene informado sobre las demandas de ventas. Este dato en tiempo real puede ser fundamental para tomar decisiones empresariales que pueden moldear el futuro de su empresa.
Considere el escenario en el que pudiera planificar la entrega con un nuevo cliente con antelación. Esta planificación se alinea perfectamente con su programa de producción/los programas de entrega de los proveedores y las ventas, lo que agiliza el proceso. Ya no tendría que coordinar producción, ventas y entrega por separado, lo que ahorraría a su empresa un valioso tiempo y esfuerzo.
Esto es precisamente lo que ofrece PlantPAx® de Rockwell Automation. Sus capacidades avanzadas de análisis de datos convergen datos de diversas fuentes en un único hilo digital en tiempo real. Esta visión holística permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre la marcha, lo que en última instancia mejora la eficiencia, reduce los costos y mejora la satisfacción del cliente.
Soluciones
Comprender y gestionar la demanda es un aspecto fundamental de cualquier empresa. No se trata solo de saber qué quieren sus clientes, sino también cuándo lo quieren y cuánto necesitan.
La incorporación de herramientas como un DCS habilitado digitalmente y un MES (sistema de ejecución de fabricación) puede proporcionar información en tiempo real sobre las capacidades de producción, lo que permite a las empresas alinear sus programas de producción con la demanda del mercado y las entregas de los proveedores de manera eficaz. Estas herramientas pueden ofrecer una visión clara de las capacidades operativas, lo que ayuda a las empresas a evitar la sobreproducción o la falta de existencias.
Un sistema que pueda adaptarse fácilmente a la demanda cambiante añadiendo o restando dispositivos o configuraciones también puede ser increíblemente beneficioso. Esta flexibilidad permite a las empresas aumentar o reducir sus operaciones en función de las fluctuaciones de la demanda, garantizando así una utilización óptima de los recursos.
Contar con una solución integral que integre estos elementos puede mejorar significativamente la capacidad de una empresa para impulsar la satisfacción del cliente y el crecimiento.
Satisfacer la demanda: el poder transformador de la flexibilidad en las operaciones
No se puede subestimar el poder transformador de estos sistemas y herramientas flexibles.
Así que, imagine este escenario: un producto que ha lanzado de repente despega. En lugar de apresurarse a ajustar los programas de producción manualmente o de lidiar con la falta de existencias, su sistema integrado reconoce inmediatamente la mayor demanda. Ajusta rápidamente sus capacidades de producción, alinea sus recursos e incluso altera las configuraciones de sus dispositivos, todo en tiempo real.
No solo se mantiene al día con el aumento de la demanda, sino que la gestiona sin esfuerzo. Satisface las necesidades de sus clientes más rápido que nunca, asegurando su satisfacción y fomentando la lealtad. Su capacidad de adaptarse a aplicaciones específicas y modificar rápidamente los proyectos existentes se ha convertido en su ventaja competitiva que puede conducir a un modelo de negocio evolucionado.
Este es el poder de la flexibilidad en las industrias de procesos continuos. Este es el futuro de la gestión de la demanda. Y con las herramientas y los sistemas adecuados, esto puede ser su realidad. Bienvenido a una nueva era de eficiencia operacional y satisfacción del cliente.