Loading
Blog | HMI/visualización
Recent ActivityRecent Activity

El impacto de la voz del cliente – FactoryTalk® View

Mejoras recomendadas por el cliente implementadas en la última versión del software de interfaz hombre-máquina (HMI)

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una mujer mirando la pantalla PanelView y pulsando un botón

Los comentarios de los clientes siempre han ayudado a FactoryTalk® View Site Edition (SE) a convertirse en una mejor solución de HMI. Y estamos escuchando. Con la última versión del software, sus comentarios han contribuido a la puesta en marcha de cambios significativos.

La versión 13 ha reforzado las características de la plataforma de FactoryTalk View SE mediante nuevas funciones que ayudan a mantener la sostenibilidad de la plataforma, mejoran los componentes del sistema existentes e introducen cambios comerciales. Estas actualizaciones facilitan más que nunca que los clientes elijan FactoryTalk View SE como su solución de HMI.

13 nuevas características y ventajas de FactoryTalk View SE

Descubra 13 maneras en que hemos mejorado FactoryTalk View SE con las mejoras de la última versión.

1. Menor costo total de propiedad – Los problemas de crecimiento son cosa del pasado. El sistema distribuido FactoryTalk View SE ahora es fijo y se basa en el número de servidores. No hay costos de asistencia técnica adicionales cuando se amplía el número de clientes.

2. Pantallas ilimitadas – En la última versión, todos los servidores ahora incluyen pantallas ilimitadas. Esto facilita la elección del servidor adecuado y deja mucho espacio para adoptar plantillas de la biblioteca de objetos de proceso de Rockwell Automation.

3. Longevidad del sistema – La longevidad del sistema sigue siendo un diferenciador clave para nuestros clientes. El objeto del navegador web ahora aprovecha la tecnología Microsoft Edge y hemos ampliado la compatibilidad con los sistemas operativos para incluir los sistemas operativos Windows más recientes.

4. Clientes web y móviles ilimitados – ¿Desea conectividad de navegador web/dispositivo móvil a su HMI? Ahora es más fácil (¡y gratis!) porque hemos hecho de FactoryTalk® ViewPoint una función estándar para todos los productos de servidor y estación FactoryTalk View SE.

5. Rendimiento establecido – Como HMI del sistema DCS moderno PlantPAx®, el rendimiento y las implementaciones de FactoryTalk View SE V13 se caracterizan como parte de la versión 5.10 del sistema PlantPAx.

6. Migración sencilla – A medida que nos despedimos de RSView®32, seguimos mejorando su migración a FactoryTalk® View. Ahora es más fácil migrar y reutilizar los scripts VBA de RSView32.

7. Comportamiento personalizado del cliente sin secuencias de comandos – Ahora los clientes pueden controlar la funcionalidad de visualización específica del operador con valores de tags específicos de cada cliente en un sistema distribuido.

8. Más formas de analizar datos históricos – En la versión más reciente, puede visualizar tanto los modelos de registro de datos de FactoryTalk View SE como la información de una base de datos MS SQL en un nuevo objeto Data Grid. Un nuevo control XY-plot le permite trazar dos conjuntos de datos de producción, uno como función del otro.

9. Compatibilidad con .NET para pantallas más versátiles y atractivas – Aproveche los objetos personalizados .NET utilizables o incluya bibliotecas de control .NET de terceros en su software FactoryTalk View SE.

10. Contenido preconfigurado adicional – Una nueva página web de FactoryTalk® Services Platform muestra una descripción general de todos los servidores de aplicaciones FactoryTalk y su estado. Los clientes sabrán si sus servidores de HMI o de datos están en ejecución y qué servidor en una pareja redundante está activo.

11. Diagnósticos automáticos – FactoryTalk ViewPoint ahora tiene acceso a Automatic Diagnostics. Esta nueva funcionalidad en la versión 13 permite a los clientes controlar la animación en función de la información de Automatic Diagnostics.

12. Compatibilidad con tecnologías abiertas – Integre fácilmente las alarmas de dispositivos OPC UA de terceros en su HMI mediante FactoryTalk® Alarms and Events y un nuevo conector de OPC UA Alarms and Conditions.

13. Tranquilidad incorporada – Los clientes pueden estar seguros de que los valores de los tags de memoria de HMI se sincronizan entre el servidor activo y el de reserva en una pareja redundante.

Más información sobre las mejoras de FactoryTalk View SE

A medida que FactoryTalk View SE continúa mejorando, obtenga más información sobre la última versión visitando nuestro sitio web. Para conocer detalles específicos sobre la funcionalidad de las nuevas características del producto, explore la biblioteca de videos de FactoryTalk View SE en YouTube.

Comuníquese con el distribuidor local de Rockwell Automation para solicitar un presupuesto hoy mismo.

 
Descargar infografía
 

Publicado 24 de agosto de 2022

FactoryTalk View Site Edition
Una mujer mirando dos pantallas y trabajando con FactoryTalk® View Site Edition
FactoryTalk View Site Edition

FactoryTalk® View Site Edition proporciona una visión precisa en tiempo real de las operaciones, a la vez que satisface las demandas de múltiples partes interesadas.

Más información
Temas: Software FactoryTalk OperationSuite FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk View SE

Sue Burtch
Sue Burtch
Gerente principal de cartera comercial Software de visualización, Rockwell Automation
Como veterana de HMI, Sue ha visto casi todo lo relacionado con el hardware y el software de HMI. Como miembro clave de nuestro equipo de software y control, Sue ayuda a establecer la dirección de la cartera de visualización y las formas en que salimos al mercado. Su enfoque principal es comprender y satisfacer las necesidades de los clientes.
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
  5. Chevron LeftChevron Left El impacto de la voz del cliente – FactoryTalk® View
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.