Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Control de crucero para su motor

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Control de crucero para su motor hero image

Hoy se va de vacaciones a un lugar que encontró a solo unas horas de distancia. Es temprano, las carreteras están abiertas y el clima es excelente.

Usted activa el control de crucero: no es necesario mantener el pie en el pedal para que el automóvil siga en movimiento. Usted deja que la electrónica y la mecánica del vehículo hagan todo el trabajo. ¡Ahora puede relajarse y disfrutar del viaje!

El uso de un contactor de derivación con su arrancador suave es muy similar.

El arrancador suave arranca el motor y, una vez que alcanza la velocidad nominal, transfiere el control al contactor de derivación, lo que permite que el motor funcione continuamente a velocidad plena.

Esto es como el control de crucero para su arrancador suave. Después de que se activa el contactor de derivación, puede sentarse y dejar que el proceso se ejecute.

Actualmente, muchos arrancadores suaves tienen un contactor de derivación interno. Estos son arrancadores suaves híbridos, lo que significa que tienen la estructura de alimentación de un arrancador de estado sólido y un contactor de derivación interno.

Con un arrancador suave con derivación integral, solo necesita cableado de alimentación y control, no es necesario comprar dispositivos adicionales. La derivación integral en un arrancador suave es ideal para transportadores, ventiladores, bombas y otras aplicaciones en las que la corriente y la velocidad no necesitan cambiar mientras el motor está a velocidad.

Las ventajas de una derivación integrada son:

  • Dimensiones más pequeñas
  • Menos cableado
  • Menor disipación de calor
  • Menor costo total de instalación

Si su arrancador suave no tiene un contactor de derivación interno, puede añadir un contactor de derivación externo. El contactor de derivación externo puede tener clasificación NEMA o IEC, según las necesidades y los requisitos de la aplicación. Estos arrancadores suaves totalmente de estado sólido son ideales para aplicaciones difíciles, polvorientas y propensas a vibraciones.

Las ventajas de una derivación externa son:

  • Permite un control especializado
  • Más operaciones por hora
  • Mayor vida útil, sin limitaciones de vida mecánica
  • Ideal para un rendimiento crítico en ambientes difíciles

¿Cómo sabe cuándo usar un contactor de derivación interno en lugar de uno externo?

Para obtener información más detallada sobre el control de derivación, descargue nuestro informe técnico sobre la tecnología de derivación de arrancadores suaves en controladores inteligentes de motor.

Publicado 22 de agosto de 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Conectar:
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Control de crucero para su motor
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.