Establezca una planta automatizada y conectada para mejorar la visibilidad, la eficiencia y la productividad
Para las fábricas de pulpa y papel, la visibilidad es fundamental para maximizar el rendimiento y reducir el tiempo improductivo. Desde la producción de pulpa y papel hasta el secado, el laminado y el acabado de los productos de papel, los operadores de las fábricas deben asegurarse de que disponen de recursos de alta calidad cuando y donde los necesitan.
Mientras que las fábricas nuevas suelen funcionar con total visibilidad de las operaciones, muchas fábricas antiguas tienen dificultades para conectar sistemas heredados y hardware disímil acumulado con el tiempo. Sin una visión clara de los sistemas y equipos, los operadores tienen dificultades para coordinar la producción desde la fuente de fibra hasta el rollo principal.
Un sistema de control moderno ofrece a los fabricantes de pulpa y papel la visibilidad transversal de la fábrica necesaria para sacar más provecho de sus equipos existentes y respaldar operaciones eficientes y productivas. Al conectar equipos heredados a un sistema de control centralizado e inteligente, los operadores de la fábrica obtienen acceso a información consolidada y contextualizada que se entrega mediante tableros mejorados y fáciles de leer.
Obtenga más de sus datos para maximizar el rendimiento y eliminar el tiempo improductivo no planificado
Si bien la visibilidad es un requisito imprescindible para las operaciones eficientes, la verdadera ventaja de un sistema de control inteligente proviene del establecimiento de una plataforma de datos unificada. El traslado de la fuente de fibra al inventario y al papel es un proceso que consume mucha energía y recursos. Si no se siguen las mezclas adecuadas en cualquier punto de estos procesos, o si se produce una interrupción inesperada, la calidad de la pulpa y el inventario disminuye, lo que limita el rendimiento del papel.
Al adoptar sistemas de control unificados, herramientas de automatización y dispositivos inteligentes, las empresas de pulpa y papel obtienen información significativa en tiempo real que ayuda a garantizar una alta calidad y un tiempo productivo constante durante todo el proceso de producción de papel. Los sistemas de control conectados permiten a las organizaciones generar, consolidar y analizar sus datos, desbloqueando información contextualizada sobre las operaciones de la fábrica y las mezclas de pulpa y papel. Las organizaciones pueden incluso utilizar esta información en tiempo real para identificar activos en riesgo y programar el mantenimiento de forma proactiva, eliminando las averías y maximizando el rendimiento de una etapa de producción a la siguiente.
Mantenga los sistemas seguros para proteger la fábrica y la comunidad
Sin embargo, a medida que las empresas de pulpa y papel invierten en nuevas tecnologías, deben tener cuidado de no aumentar el riesgo. Los ataques de ciberseguridad son increíblemente costosos para las organizaciones: en 2023, el costo promedio de una brecha de datos fue de USD 4,450,000, y esas cifras solo aumentan. Peor aún, a medida que los ciberataques se vuelven más complejos, amenazan cada vez más a los trabajadores, a los civiles y al medio ambiente: para 2025, Gartner predice que los ciberdelincuentes habrán armado la tecnología operacional para dañar a las personas.
Dado que las fábricas gestionan y almacenan una variedad de productos químicos y equipos pesados, las empresas de pulpa y papel deben tomarse en serio estas amenazas o arriesgarse a poner en peligro no solo su productividad, sino también a sus empleados y a la comunidad en general. Mediante inversiones intencionadas y por fases, las empresas de pulpa y papel pueden maximizar los beneficios de la nueva tecnología y minimizar los riesgos.
Trabajar con un socio de confianza del sector le permite consolidar sus inversiones y reducir su vector de amenazas a la vez que aprovecha la asistencia de terceros. El socio adecuado puede ayudarle a establecer una red confiable y resiliente, lo que facilita la prevención, la detección, la respuesta y la recuperación de los ciberataques.
Optimice las operaciones de la fábrica para maximizar la eficiencia y convertirse en un administrador ambiental
Las fábricas necesitan sistemas de bombeo a gran escala, ventiladores industriales y sopladores para mover el agua por las instalaciones y secar los productos de papel terminados, todo lo cual requiere grandes cantidades de energía. Además, la producción de papel también produce residuos, emisiones y contaminantes que pueden afectar negativamente a los ecosistemas y las comunidades sensibles si los operadores de la fábrica no tienen cuidado.
Para maximizar la rentabilidad y actuar como guardianes del medio ambiente para sus comunidades, las fábricas deben funcionar de manera eficiente y sostenible. Las empresas de pulpa y papel reconocen esta necesidad y están priorizando las iniciativas de Medio Ambiente, Social y Gobernanza (ESG) y de Responsabilidad Social Empresarial (BSR). Afortunadamente, la tecnología puede ayudar a las fábricas a maximizar la producción y a la vez limitar los desechos.
Los sistemas modernos de control de la planta permiten a los operadores hacer un seguimiento del estado y el rendimiento de los equipos para garantizar que los activos funcionen de manera eficiente, a la vez que se maximiza la recuperación y la utilización de recursos para limitar los desechos. Además, al utilizar herramientas de generación de informes automatizados y variadores de velocidad variable, los operadores de las fábricas reciben alertas inteligentes que les notifican antes de que las emisiones superen los límites reglamentarios, a la vez que automatizan el funcionamiento de bombas y ventiladores para conservar la energía.
Manténgase a la vanguardia en una industria en rápida evolución
Las empresas de pulpa y papel no son ajenas al cambio. Sin embargo, aunque en los últimos 20 años las fábricas han tenido que adaptarse y reaccionar, las nuevas tecnologías están permitiendo a las empresas tomar el futuro en sus propias manos y prepararse para una nueva era de innovación.
Rockwell Automation ofrece los productos y servicios de extremo a extremo que necesita para satisfacer las necesidades de papel en constante evolución en todo el mundo, a la vez que maximiza la seguridad, la sostenibilidad y la conformidad. Con años de experiencia en la industria en tecnologías nuevas y heredadas, respaldadas por una sólida red de socios, podemos ayudarle a alcanzar resultados empresariales reales como un mayor rendimiento, eficiencia y tiempo productivo.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web o contáctenos hoy mismo.