Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

La automatización de la fabricación de tejidos salvará vidas

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una mujer en un laboratorio observando por un microscopio

Construir un órgano es mucho más sofisticado que el producto más complejo de hoy en día.

Pero eso no cambia este hecho: no se depende de la artesanía en el proceso. Se aplica la misma disciplina, normas y métricas a este tipo de fabricación que a la elaboración de sopa, galletas o automóviles.

Pronto estaremos en un mundo donde podremos empezar a fabricar tejidos y órganos humanos de alta calidad y a un costo realista, mejorando la calidad de vida de millones de personas.

¿Qué se necesita para trasladar la medicina regenerativa altamente especializada –ingeniería o regeneración de células, tejidos y órganos humanos– del laboratorio a la producción?

Escalabilidad de la fabricación, proceso y asociación.

Mecánica de la fabricación de órganos

Aunque no es raro que la ciencia y la fabricación trabajen juntas, lo que estamos a punto de hacer ahora es diferente a todo lo que hemos hecho antes.

Durante años, la gente ha estado trabajando para salvar el abismo entre la investigación y la producción comercial.

Nuestro próximo avance: a través de la automatización, ayudaremos a proporcionar tejidos producidos artificialmente e incluso órganos enteros a personas con lesiones o enfermedades graves.

Esto cambia vidas.

Aunque las posibilidades se están desarrollando rápidamente, los avances en gran medida siguen en modo de investigación. La buena noticia: aunque las recetas son increíblemente especializadas, el proceso de fabricación de la medicina regenerativa se parece mucho a algo que vería en la elaboración de una cerveza artesanal: automatizar el proceso, y utilizar datos y análisis para monitorear y mejorar ese proceso para crear resultados coherentes y predecibles.

En lugar de fabricar cerveza, pan o antihistamínicos, usted controla el crecimiento de células humanas. 

Miracle Manufacturing

Tuve la oportunidad de sentarme con Dean Kamen, empresario, inventor y fundador de BioFab USA, para hablar sobre las increíbles creaciones que se están produciendo en laboratorios y universidades de todo el mundo. Esas creaciones nunca se han comercializado porque no existe la infraestructura necesaria para hacerlo. Esa necesidad fue la chispa que dio lugar al Instituto de Fabricación Regenerativa Avanzada (ARMI). Su misión es hacer que la producción en masa de órganos humanos sea práctica.

Cuanto antes hagamos que los procesos de biofabricación sean predecibles y replicables, antes podremos ofrecer avances que salvan vidas. 

Dean y yo hablamos sobre lo que se necesita para escalar este proceso mediante una automatización de alto volumen y alta calidad, para poder hacer de un milagro en una placa de Petri lo que Detroit hizo con los automóviles y Silicon Valley con los semiconductores.

Al servicio del bien común

Una vez que logre la escalabilidad, podrá aplicarla a nuevas pieles, huesos y nervios, a parches cardíacos y a casi cualquier otra cosa que pueda imaginar.

Comparo el futuro de la biofabricación con el procesamiento de alimentos actual. Imagine tomar una receta familiar de sopa de pollo, que se hace unas cuantas docenas de veces al año, y escalarla para que pueda producirse en masa y estar disponible en supermercados de todo el mundo.

Necesitamos tomar la hermosa creación en la que los doctores en biomedicina trabajan día y noche, y escalar el proceso para que el milagro vaya más allá del laboratorio y llegue al mundo.

Abordar las brechas

A pesar de los avances que hemos logrado, existen brechas que estamos trabajando con ARMI para abordar y llevar la medicina regenerativa a las masas.

Desde el punto de vista de la ingeniería, este es el futuro: aprovechar la tecnología y la medicina para aplicaciones reales y cotidianas que afectan directamente a las personas.

Este es un trabajo con un gran propósito.

Únase a Dean y a mí mientras profundizamos en este tema durante mi State of the Industry podcast, ahora disponible en Apple iTunes.

Publicado 15 de marzo de 2019

Temas: Ciencias biológicas

Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Conectar:
Este podcast, centrado en el futuro de la fabricación inteligente y presentado por el autor de este blog, explora el impacto de las tecnologías disruptivas; los problemas de la fuerza laboral; y las tendencias empresariales globales. Suscríbase en Apple iTunes.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para ti

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left La automatización de la fabricación de tejidos salvará vidas
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.