Loading
Blog | Servicios de ciclo de vida
Recent ActivityRecent Activity

Por qué es importante la capacitación de empleados autorizados

Cómo asegurarse de que los empleados puedan bloquear eficazmente los equipos

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una técnica bloquea el equipo de la fábrica para realizar el mantenimiento de forma segura

La capacitación de los empleados autorizados es uno de los aspectos más importantes de un programa completo de control de energía. La capacitación proporciona los conocimientos que los empleados necesitan para bloquear eficazmente los equipos para su mantenimiento o reparación. Este tipo de capacitación debe incluir el uso de procedimientos de control de energía, así como de candados, etiquetas y dispositivos de bloqueo.

La capacitación prepara a los empleados para hacer su trabajo de manera eficiente

El propósito de la capacitación de los empleados autorizados es verificar que los empleados comprendan el propósito y la función del programa de control de energía y que también tengan los conocimientos y las destrezas necesarios para utilizar el programa de manera adecuada y segura. Los empleadores deben proporcionar la capacitación a los empleados autorizados antes de que se administre un bloqueo.

Cualquier persona que realice el mantenimiento de los equipos debe estar capacitada como empleado autorizado

Según las normas de la OSHA, un empleado autorizado es cualquier empleado que da servicio o mantiene equipos y necesita realizar el bloqueo-etiquetado. Los empleados autorizados deben recibir capacitación para reconocer las fuentes de energía –por ejemplo, eléctrica, neumática, agua, gas, vapor– y los tipos de magnitudes presentes en la instalación correspondiente. También deben recibir capacitación sobre cómo aislar y controlar correctamente la energía en diferentes equipos.

Estos empleados deben saber cómo probar el equipo para verificar que toda la energía se haya controlado correctamente antes de trabajar en la unidad. Por ejemplo, un nuevo empleado probablemente podría bloquear una bomba sin problema, pero habría un mayor riesgo si se le asignara la tarea de apagar una caldera, ya que no sabría cómo hacerlo sin la capacitación adecuada, y existe un mayor riesgo de que una caldera implosione a menos que se sigan los pasos adecuados para apagarla antes de realizar el mantenimiento.

Es fundamental comprender el valor del control exclusivo (bloqueos) y las limitaciones de las etiquetas de advertencia

¿Qué ocurre cuando una fuente de energía no tiene un medio para aplicar un bloqueo? Los empleados deben recibir capacitación sobre la limitación de las etiquetas. Las etiquetas son simplemente dispositivos de advertencia que no proporcionan una restricción física a las fuentes de energía. Los empleados autorizados también deben recibir instrucciones de no retirar ni anular ninguna etiqueta, y que el empleado autorizado que instaló la etiqueta es el único empleado que puede retirarla. Además, los empleados autorizados deben recibir capacitación sobre cuándo usar el sistema de etiquetado y qué información debe incluirse en la etiqueta.

El monitoreo y la revisión para la seguridad de los empleados es un trabajo anual

Además, es posible que los empleados necesiten volver a capacitarse tras su capacitación inicial. La necesidad de volver a capacitarse se determinará durante la revisión anual que exige la norma 1910.147 de OSHA.  Si se detectan deficiencias durante la revisión anual de los empleados, se requiere volver a capacitar a aquellos trabajadores que no hayan superado la revisión anual. Además, los empleados autorizados deben volver a capacitarse si hay un cambio en los procedimientos de control de energía en el sitio o en la descripción del puesto del empleado.

Consejos finales para el éxito del programa de bloqueo-etiquetado

Para que la capacitación en programas de control de energía sea exitosa, es importante impartir una capacitación que sea comprensible y que se relacione con la propia instalación. Por ejemplo, los trabajadores de una planta farmacéutica necesitarían saber cómo funcionan los sistemas de ósmosis inversa, pero en una fábrica de papel no es necesario. Los sitios de fabricación de alimentos que utilizan sistemas de enfriamiento de amoníaco para grandes almacenes de enfriamiento o congeladores necesitarían una capacitación especial para los empleados autorizados que trabajan con equipos como los compresores de amoníaco.

La seguridad de los empleados aumentará considerablemente cuando se implemente un programa de capacitación de empleados autorizados eficaz. Asegúrese de incluir toda la información necesaria que exige la OSHA, así como cualquier otra información adicional específica del sitio.

Si desea ayuda para crear o impartir la capacitación de empleados autorizados, Rockwell Automation cuenta con especialistas en bloqueo-etiquetado que han ayudado a cientos de empresas a cumplir con sus programas de bloqueo-etiquetado.

Comuníquese con RACSMSAFETY@ra.rockwell.com y nuestros expertos en seguridad con certificación TÜV Rheinland pueden ayudarlo con la creación de procedimientos, capacitación, creación de políticas, seguridad de máquinas y más.

Publicado 18 de agosto de 2021

Temas: Servicios del ciclo de vida

Jake Thatcher
Jake Thatcher
Senior Safety Project Engineer, Rockwell Automation
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse

Recomendado para usted

Loading
Requisitos de capacitación de bloqueo-etiquetado
Requisitos de capacitación de bloqueo-etiquetado
Requisitos de capacitación de bloqueo-etiquetado
Podemos ayudarle a desarrollar e implementar un programa de capacitación sobre bloqueo-etiquetado exitoso personalizado según sus necesidades.
Servicios del programa de bloqueo-etiquetado
Servicios del programa de bloqueo-etiquetado
Servicios del programa de bloqueo-etiquetado
Nuestro equipo de experimentados ingenieros y especialistas puede ayudarle a crear un Programa de bloqueo-etiquetado simple y exitoso que se adapte a sus necesidades.
Which employees can perform lockout/tagout?
Which employees can perform lockout/tagout?
Blog
Blog
Which employees can perform lockout/tagout?
To service or perform maintenance on equipment, an authorized employee must follow lockout/tagout procedures outlined by the employer.
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Por qué es importante la capacitación de empleados autorizados
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.