Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Reducción de CO2 mediante la electrificación de activos

La electrificación de los activos está demostrando ser una estrategia de transición energética importante para las compañías de gas y petróleo.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Generador diésel para bomba en zona industrial

En nuestros blogs anteriores sobre el tema de la reducción de emisiones, mencionamos la captura de carbono y el impulso de la rentabilidad, a la vez que se reducen las emisiones de CO2. En este blog, analizamos cómo reducir las emisiones de carbono mediante la electrificación.

La electrificación está demostrando ser una importante estrategia de transición energética para las compañías de gas y petróleo. Según la National Rural Electrical Cooperative Association, en Estados Unidos existen más de 438 000 km de oleoductos de transmisión y más del 90 % son impulsados por gas natural. Dentro de esa cuadrícula, hay más de 1500 estaciones de compresores que contienen aproximadamente 9000 compresores. Cambiar esos compresores de alimentación de gas a eléctrica reducirá considerablemente el impacto de carbono de una compañía.

Este es solo un ejemplo y puede formar parte de una estrategia general más amplia de electrificación. Un enfoque por fases hace que el proyecto sea más manejable y permite tiempo entre las fases para evaluar la eficacia del enfoque hasta la fecha.  

En un reciente caso práctico, Rockwell Automation se centró en los esfuerzos de una compañía internacional integrada de gas y petróleo para reducir sus emisiones de carbono, mediante la aplicación de una estrategia de electrificación en un área de sus operaciones.

Esfuerzo de descarbonización primaria

El primer paso que la compañía quería dar para ayudar a alcanzar su objetivo de cero neto de emisiones para 2050 fue reducir las emisiones de CO2 provenientes del consumo directo de gas natural, las fugas de emisiones fugitivas y la combustión. Todo ello mientras se mantiene la flexibilidad de carga.

Para cumplir con ese requisito, en la fase uno, el cliente convertirá la mitad de sus compresores accionados por motor en compresores eléctricos. Se convierte solo la mitad en un principio a fin de mantener la flexibilidad de carga y permitir un período de evaluación antes de convertir la mitad de los compresores restantes. La flexibilidad de carga significa ajustar la carga o el consumo de energía para que coincida con el suministro de electricidad. Un enfoque por etapas permite a una compañía evaluar la eficacia de un cambio como este.

Cuando analizamos la estrategia ESG de esta compañía, vemos que coincide estrechamente con las metas de sustentabilidad propias de Rockwell Automation. Saberlo nos hace estar bien preparados para ayudar a este cliente, ya que hemos desarrollado soluciones y conocimientos profundos para lograr ese objetivo.  

Soluciones ofrecidas

Rockwell Automation cuenta con una oferta de integración premium que combina el control inteligente de motores, tanto de baja como de media tensión, un sistema de control de procesos que funciona con dispositivos de terceros en el campo o a nivel de toda la empresa. Cada una de las soluciones adoptadas individualmente ofrece valor en un escenario de electrificación, pero combinadas habilitan el acceso a los datos operacionales en toda la empresa. Estas soluciones incluyen variadores de frecuencia (VSD) con nuestro controlador Logix y sistema de seguridad integrado (ICSS) y una solución de optimización de la energía. Estas soluciones combinadas también proporcionan monitoreo, control y optimización remotos para operaciones de eficiencia y seguridad dentro del nuevo sistema.

El objetivo es ofrecer a los operadores de la compañía de gas y petróleo un acceso más fácil y rápido a diagnósticos críticos de máquinas y procesos para mejorar el mantenimiento, aumentar el tiempo productivo de las máquinas y aumentar la productividad. La perspectiva sobre el consumo de energía ayuda a determinar la distribución de la carga y ofrece información sobre los costos energéticos.

De la teoría a la práctica

La combinación de los productos que recomendamos al cliente le permitió ver los beneficios de la electrificación. Los datos que pudieron recolectar mostraron una imagen y demostraron el valor de cambiar a compresores eléctricos en vez de hacerlo a compresores a gas o diésel. En términos de ahorro de costos, eficiencia y acercarse al objetivo de cero neto en emisiones de carbono, el primer grupo de compresores eléctricos pudo mostrar el progreso.

El análisis de los datos demostró que la compañía se benefició de pasar de la emisión de alcance 1 a la emisión de alcance 2 y estaba en el buen camino para alcanzar sus metas de sostenibilidad. Esta información los ayudó a consolidar la electrificación como una parte importante de su estrategia de transición energética.  

El valor de un buen socio

Rockwell Automation desempeña un papel importante en lo que se refiere a ayudar a compañías como esta compañía de gas y petróleo al asociarse con compañías innovadoras de todo el mundo a ofrecer tecnologías y soluciones que permitan un futuro más sustentable.

Pudimos crear una solución completa que se adaptara a la situación, proporcionar al cliente las herramientas y la capacitación, y ayudarlo a interpretar los datos recolectados de estas herramientas.

Si desea obtener más información sobre nuestras soluciones, visite: www.rockwellautomation.com

Publicado 12 de diciembre de 2023

Temas: Petróleo y gas

Mark Fauber
Mark Fauber
Solutions Consultant, Rockwell Automation
Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, orientaciones sobre liderazgo y demás información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Reducción de CO2 mediante la electrificación de activos
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.