Elimine las conjeturas
Arena Simulation y el análisis avanzado predicen el futuro y prescriben formas de optimizar el rendimiento. Se pueden utilizar modelos flexibles basados en actividades para simular casi cualquier proceso.
Esta es una parte fundamental en todas las industrias, pero aún más ahora en el sector sanitario, donde literalmente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
¿Qué pasaría si pudiera responder preguntas “¿Y si…?” antes de invertir capital y sin interrumpir las operaciones actuales?
¿Qué pasaría si:
Arena Simulation y el análisis avanzado predicen el futuro y prescriben formas de optimizar el rendimiento. Se pueden utilizar modelos flexibles basados en actividades para simular casi cualquier proceso.
El modelo de video rápido (:57 s) demuestra la actividad en un departamento de emergencia típico y cómo los ajustes pueden reducir los tiempos de espera para el tratamiento.
Los hospitales utilizan Arena para eliminar las conjeturas y emplear datos reales que ayuden a los pacientes y salven vidas. Mientras que los fabricantes utilizan Arena – para cambiar de manera eficiente las operaciones y encontrar la forma óptima de escalonar los turnos, por ejemplo – los hospitales modelan en Arena para anticipar la cantidad de recursos que necesitan para las operaciones diarias.
Hemos apoyado proyectos de campo en los que existe incertidumbre en la cantidad de recursos necesarios, abordando problemas de programación para mejorar la atención al paciente, la ruta ambulatoria y más.
Por ejemplo, ayudamos a una clínica de tratamiento del cáncer a gestionar mejor la atención a los pacientes. Un reciente avance médico hizo que más pacientes sobrevivieran – y, como resultado, aumentó el número de citas. Desafortunadamente, los tiempos de espera de los pacientes superaban las cinco horas.
El hospital necesitaba escalonar las citas de manera más eficiente para reducir esos tiempos de espera y las largas horas de trabajo del personal médico. Con la simulación, el centro encontró la combinación adecuada de programación de citas/personal para aliviar la carga en ambos extremos.
Las pandemias aumentan el número de pacientes que llegan y el número de recursos específicos necesarios. Ajustar el modelo para representar el aumento anticipado de pacientes permite a los hospitales responder de manera eficaz.
La COVID-19 ha generado tanta incertidumbre, haciéndonos cuestionar qué hay que hacer y con qué rapidez debemos realizar los cambios. Los datos fácticos ayudarán a las empresas de atención médica a prepararse para afrontar lo que pueda deparar el día siguiente.
Los recursos en Nueva York, como en otras grandes áreas metropolitanas, son escasos. A medida que aumenta el número previsto de pacientes, los hospitales deben responder rápidamente para proporcionar la mayor atención posible. Aquí tienes solo un ejemplo de software de simulación en acción: Northwell University y Lenox Hill Hospital se unieron para convertir su área de cirugía ambulatoria pediátrica en una unidad de cuidados intensivos para adultos y utilizaron Arena para ser lo más eficientes posible – y salvar vidas.
Los datos ayudan a los responsables de la toma de decisiones a comprender el flujo de los sistemas y las limitaciones de los recursos, incluidos médicos, enfermeras y equipos. Los planificadores pueden prepararse para pandemias, la temporada de gripe, desastres naturales, y los cuidadores pueden estar listos.
Publicado 20 de mayo de 2020
Recomendado para ti