Loading
Caso de éxito
Recent ActivityRecent Activity

Cómo Dynamic Air optimizó el monitoreo de plantas con tecnología de Thingworx

Rockwell Automation desarrolló, junto a la trasnacional brasileña, una solución que permite aumentar eficiencia, economía y calidad.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista aérea de una empresa con vehículos aparcados

La compañía brasileña Dynamic Air es una trasnacional que se especializa en equipos de procesamiento de sólidos a granel para industrias como la minera, la alimentaria y la química. Su solución de monitoreo de plantas TED-D, recientemente lanzada de la mano de Rockwell Automation, aprovecha la tecnología de Internet Industrial de las Cosas (IIoT, por sus siglas en inglés) para mejorar la eficiencia de producción, reducir costos y mejorar la calidad del producto de sus clientes.

TED-D ofrece un panel de diagnóstico técnico de equipos en tiempo real, que proporciona métricas de rendimiento y datos críticos del proceso. Esto permite una toma de decisiones y optimización más rápida.

Los ingenieros de Dynamic Air eligieron la plataforma IIoT Thingworx de Rockwell Automation para desarrollar TED-D debido a sus capacidades integrales de recopilación de datos de activos y generación de información. Thingworx agrupa datos de sensores, motores, válvulas y otros activos en toda una planta, independientemente del fabricante.

Los datos del programa de los controladores lógicos programables de los clientes se almacenan de forma segura en los servidores de Dynamic Air y se ponen a disposición en tiempo real a través de paneles de control inteligentes. Los programadores de Dynamic Air desarrollaron el software de TED-D en colaboración con Rockwell Automation.

TED-D ofrece varias herramientas para los fabricantes. Una métrica de eficacia total del equipo (OEE, por sus siglas en inglés) ayuda a los altos mandos a tomar medidas más rápidas para mejorar los procesos. La solución cuenta con tal nivel de personalización que crearon una "mascota TED-D" que les indica a los operadores el estado de producción en tiempo real.

Los clientes de Dynamic Air también cuentan con acceso a TED-D, el mismo que se integra en su equipo existente a través de una suscripción. De esta forma, pueden visualizar entre otros, listas de alarmas, parámetros de producción, indicadores clave de rendimiento e información de mantenimiento predictivo en tiempo real.

Durante una demostración de TED-D con uno de los clientes, un proveedor de procesos industriales, se observó que los beneficios son notorios. Una vista de supervisor mostraba los parámetros del sistema en tiempo real, mientras que el panel de control de TED-D agrupaba datos críticos e índices. Se generó un índice de rendimiento general "OE" para cada proceso.

Una línea de tiempo de producción trazaba el historial de operación de la máquina para ayudar en las decisiones de optimización. Los datos también revelaron desviaciones que podrían afectar la calidad del producto. Si un cliente se quejaba, los datos de TED-D podían mostrar si se produjo una alarma o desviación durante la ejecución de ese producto.

El portavoz afirmó que TED-D, habilitado por Thingworx, les aporta escala y agilidad a los clientes de diversas industrias. La colaboración entre Rockwell Automation y Dynamic Air aplica la automatización y la experiencia en tecnología de la información para personalizar soluciones que satisfagan necesidades únicas. Con la futura integración de machine learning y análisis, TED-D y Thingworx pueden mejorar continuamente las ofertas de Dynamic Air.

En resumen, al aprovechar la IIoT y la plataforma de Rockwell Automation, Dynamic Air ha desarrollado una solución de monitoreo que les brinda a los fabricantes una visibilidad en tiempo real de sus procesos, lo que resulta en decisiones más rápidas, mayor eficiencia y costos reducidos, pasos clave en el camino hacia la Industria 4.0. La solución TED-D de Dynamic Air impulsada por Thingworx tiene como objetivo transformar la forma en que los fabricantes optimizan los procesos a través de la IIoT.

 
Temas: Automation Today LA Transformación digital Productos domésticos y de cuidado personal Hardware
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Contenido recomendado
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today
  5. Chevron LeftChevron Left Cómo Dynamic Air optimizó el monitoreo de plantas con tecnología de Thingworx
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.