Loading
Una supervisora mira una tableta en una enorme compañía de fabricación. Trabajador industrial concentrado en el análisis de la planta moderna del proyecto. Un ingeniero de uniformes de seguridad verifica el negocio en la tecnología digital en la planta.
Informe oficial

Del caos al control: un plan basado en NIST para operaciones más resilientes

Construya una seguridad de OT más sólida con el marco NIST
Descargar informe oficial

Lea los puntos más destacados

red
Convergencia digital rápida, mayores amenazas

Las instalaciones industriales dependen cada vez más de entornos de OT e IT conectados, lo que crea puntos de vulnerabilidad involuntarios. Nuestro plan examina cómo los vínculos de red, los mecanismos de acceso remoto y los servicios en la nube pueden crear ingresos para actores de amenazas, lo que afecta la infraestructura crítica en todo el mundo.

bloqueo de blindaje
Una estrategia práctica de defensa de seis pasos

Esta guía está basada en los seis pilares del marco de ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar y Gobernar, y proporciona ejemplos del mundo real junto con listas de verificación útiles para la acción. Está diseñado para operaciones rápidas que necesitan un enfoque estructurado a la vez que adaptable.

tableta con diagnóstico
Asistencia técnica de operaciones continuas y reducción del tiempo improductivo

Las interrupciones no planificadas tienen importantes consecuencias financieras, de seguridad y de reputación. La segmentación adecuada de los sistemas y la implementación del monitoreo en tiempo real y de tácticas flexibles de respuesta a incidentes pueden ayudar a contener las amenazas antes de que disparen fallos prolongados o interrupciones costosas.

Descargar informe oficial

Información sobre la seguridad de OT con experiencia
Profesionales

Los gerentes de planta, líderes de seguridad e ingenieros de procesos de una gran variedad de sectores han adoptado este plan alineado con el NIST. Su meta es fortalecer las operaciones críticas para así centrarse en impulsar la innovación sin extinguir constantemente los incendios de ciberseguridad.

Un 56 %

de las organizaciones de OT experimentaron por lo menos un ataque de ransomware o wiper en los últimos 12 meses.*
 

Un 87 %

de aumento en los intentos de ransomware dirigidos a redes industriales, lo que aumenta la necesidad de defensas centradas en sistemas de control industrial.*

Un 46 %

de los incidentes notificados relacionados con la OT provocaron algún tipo de tiempo improductivo operativo.*
 

El monitoreo

24/7 y la detección automatizada de amenazas pueden ayudar a contener las brechas rápidamente y reducir los tiempos de respuesta.*

*La información estadística se proporciona solamente con fines informativos. Fuentes disponibles previa solicitud.

Descargar informe oficial

Crear una visión de seguridad común

Un enfoque sistemático basado en el marco del NIST ayuda a unificar el liderazgo, la ingeniería y las operaciones en torno a los objetivos de seguridad compartidos. Al abordar cada una de las seis funciones principales, se pueden reducir las probabilidades de interrupciones graves y mantener a todos alineados con la gestión de riesgos proactiva.

Del caos al control: un plan basado en NIST para operaciones más resilientes

Fortalezca sus operaciones con un plan resiliente

Acceda al informe completo para conocer qué funciona para los principales equipos industriales. Vea cómo se pueden integrar seis pilares de seguridad sin detener la producción ni perder oportunidades de crecimiento.

Descargar informe oficial

¿Necesita orientación para proteger su ambiente de OT?

Nuestros especialistas pueden asesorarle sobre evaluaciones, puntos de referencia de conformidad y estrategias continuas para ayudarle a estar un paso por delante de las amenazas emergentes. Se trata de la tranquilidad para su futuro operativo.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades
  3. Chevron LeftChevron Left Soluciones de ciberseguridad industrial
  4. Chevron LeftChevron Left Ciberseguridad del NIST: del caos de la OT a operaciones controladas