Funcionalidad de la estación de trabajo
La estación de trabajo de demostración PowerFlex® 755TS Drive and Safety proporciona una plataforma portátil para demostrar la tecnología avanzada de variador de CA, la seguridad integrada, el control de motor y las comunicaciones EtherNet/IP™. Construida en torno a la plataforma PowerFlex® 755TS, la estación de trabajo permite a los usuarios explorar la configuración del variador, el control de velocidad, la retroalimentación de encoder, las funciones de seguridad integrada y el diagnóstico del sistema mediante la interacción práctica con hardware industrial comúnmente utilizado en los entornos de fabricación modernos.