Loading

Configuración y recolección de datos de FactoryTalk Historian Site Edition

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número del curso: RS-FTHSEC
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnología: Process Control Courses, Information Software Courses
  • Categoría: Program Design
  • Duración: 4 días
Catálogo de cursos impartidos por instructor

Propósito del curso

Este curso le ofrece una descripción general de las diversas herramientas de FactoryTalk® Historian para la recolección de datos. A lo largo del curso, aprenderá a configurar un sistema FactoryTalk Historian Site Edition, a modificar los tags de FactoryTalk Historian y a aplicar excepción y compresión para filtrar los datos que se archivarán. También tendrá la oportunidad de comparar el uso de los modos de recolección de datos Polled y Advised. También se tratarán el almacenamiento en búfer de datos, las capas/métodos de redundancia, la gestión de archivos y la copia de seguridad y visualización de los datos de Asset Framework dentro de Pi Vision.

Su instructor le demostrará cómo realizar todas las tareas que se tratan en este curso. A continuación, tendrá la oportunidad de practicar estas tareas utilizando una guía de procedimientos e imágenes de máquinas virtuales diseñadas para simular una instalación de producción real.

Tras completar este curso, debería ser capaz de comprender y configurar un sistema FactoryTalk Historian, entre otras cosas:

  • Crear una conexión de FactoryTalk Historian Server
  • Importar tags a FactoryTalk Historian Server
  • Comprender y utilizar excepción y compresión
  • Configurar FactoryTalk Historian SE High Availability

Quién debe asistir

Este curso está dirigido a las personas que necesitan comprender cómo usar diversas herramientas de FactoryTalk Historian para la recolección de datos.

Requisitos previos

Para completar con éxito este curso, se requieren los siguientes requisitos previos:

  • Comprensión general de los conceptos básicos de automatización
  • Conocimiento de su entorno de producción
  • Experiencia en la navegación de software habilitado por Rockwell Automation y FactoryTalk®

Requisitos tecnológicos

Rockwell Automation proporciona toda la tecnología para que los estudiantes la usen en el aula. No es necesario que los estudiantes traigan ninguna tecnología a este curso.

Materiales para los estudiantes

Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete del curso:

  • Manual del estudiante:
    • Incluye los conceptos clave, definiciones, ejemplos y actividades presentados en este curso.
  • Libro de laboratorio:
    • Proporciona actividades de aprendizaje y práctica. Las soluciones se incluyen después de cada ejercicio para una retroalimentación inmediata.

Práctica

A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de practicar las habilidades que ha aprendido mediante una variedad de ejercicios de práctica. Estos ejercicios se centran en las habilidades introducidas en cada lección.

Para completar los ejercicios, tendrá acceso a un entorno informático virtualizado diseñado para simular una instalación de producción. Practicará el diseño del sistema, la configuración del software y la resolución de problemas de producción comunes.

Dado que las habilidades básicas enseñadas en el curso se aplican a todas las plataformas de software, podrá aplicar lo que ha aprendido a la plataforma específica que utiliza en su planta.

Agenda del curso

DÍA 1

  • Crear una nueva conexión de FactoryTalk Historian Server
  • Comprender e importar tags a Historian Server
  • Usar FactoryTalk View SE TrendPro para mostrar datos de FactoryTalk Historian

DÍA 2

  • Comprender y usar excepción y compresión
  • Comprender tipos de tags de FactoryTalk Historian
  • Usar ecuaciones de rendimiento y totalizadores
  • Trabajar con estados digitales

DÍA 3

  • Usar Asset Framework y Event Frames
  • Usar tags de Health Points y Performance Monitor
  • Usar y mostrar información de auditoría
  • Usar herramientas de administración de archivos

DÍA 4

  • Configurar copias de seguridad programadas de datos de Historian
  • Rellenar datos en un FactoryTalk Historian Server
  • Configurar alta disponibilidad de FactoryTalk Historian SE

¿Está listo para hablar con un especialista en inscripción a cursos de capacitación?

Cómo comprar

Para adquirir productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, póngase en contacto con su oficina de ventas o con el distribuidor local.

Cómo tener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y consultar los horarios actuales de los mismos Portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener ayuda

¿Necesita ayuda con la selección de cursos, opciones de estaciones de trabajo o más?

Enviar un correo electrónico a un especialista en inscripciones

fondo gris de textura degradada
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asistencia técnica
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos guiados por instructor
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.