Nuestros sistemas de automatización y control de motores y el equipo de especialistas de la industria minera ayudan a los fabricantes del equipo original a entregar equipos eficientes de extracción. Ya sean para excavadores de cadenas de cangilones, ruedas de cangilones o palas electromecánicas, nuestras soluciones de variadores ofrecen operaciones de alto rendimiento y grandes ahorros energéticos. En combinación con la confiabilidad por la que se nos conoce, nuestras soluciones ayudan a maximizar el tiempo productivo para mejorar la productividad y el rendimiento. Con la ventaja de las tecnologías emergentes como el IIOT y los socios como CISCO, podemos ofrecer soluciones para una verdadera mina conectada.
Maximice la producción con mayor conectividad
Una mina conectada comienza en la extracción para una completa excelencia operacional
El mercado de la minería global exige a las empresas niveles de excelencia operacional sin precedentes para seguir siendo competitivas. Las operaciones y los costos de mantenimiento, el rendimiento de la producción y la seguridad son algunos de los elementos en los cuales debe concentrarse. Nuestros sistemas y productos de control de motores y automatización lo ayudan a maximizar la producción, minimizar el consumo de energía y reducir el tiempo improductivo.
Una transformación de la manera en la que operan las empresas requiere el uso de tecnologías emergentes para lograr una conectividad completa. Nuestras soluciones ofrecen esto y eso es lo que denominamos mina conectada. La conectividad es clave para lograr eficiencia y seguridad, ya sea que conecte un sistema de variadores, pantallas móviles o tecnología vestible.
Con socios como CISCO, nuestras soluciones incluyen vehículos autónomos, ventilación a pedido, ubicación del personal y monitoreo remoto en tiempo real. Estas soluciones le otorgan acceso completo a datos de producción y otros indicadores clave de rendimiento, reducen la exposición a peligros y optimizan el costo.
Soluciones de control de motores
Un variador de velocidad variable de alto rendimiento para la extracción de minerales
Nuestras soluciones de control de motores han ayudado a las empresas mineras de todo el mundo a cumplir los exigentes requisitos de las operaciones de extracción. Nuestros sistemas son ideales para las aplicaciones de extracción y ofrecen lo siguiente:
- Reducción del tiempo improductivo
- Alto funcionamiento para un mejor control y flexibilidad.
- Funciones de seguridad integrales
Nuestros variadores de CA PowerFlex® serie 750 ofrecen máxima flexibilidad y funcionamiento de hasta 2,000 Hp/1,500 kW. Son ideales para aplicaciones que requieren control de par, velocidad o posicionamiento.
Las funciones de desconexión de par segura y de seguridad de monitoreo de velocidad ayudan a proteger al personal y al equipo y reducen el tiempo improductivo de la máquina. El puerto EtherNet/IP incorporado simplifica la integración con los sistemas de control de la planta, que incluyen nuestras soluciones de minería para el funcionamiento de una mina conectada.
La familia de productos PowerFlex es ideal para excavadores de cadenas de cangilones, ruedas de cangilones, palas electromecánicas y sistemas de ventilación. Nuestro equipo de especialistas de la industria puede ayudarlo a diseñar el sistema para lograr el máximo rendimiento.
La ventilación a pedido reduce los costos operativos
BESTECH utiliza un variador de velocidad variable PowerFlex en una solución de ventilación a pedido
Sin ventilación, el aire en una mina está lleno de agentes contaminantes peligrosos. Los mineros trabajan a más de una milla de profundidad donde se genera monóxido de carbono y polvo por el ciclo de minería. La seguridad de los trabajadores es esencial para cualquier operación de minería y su éxito, pero también supone desafíos.
El costo de ventilar las minas es alto, ya que los precios de la energía aumentan y las minas se tornan más profundas. Aproximadamente el 50% del costo energético en una mina típica está relacionado con la ventilación. Muchas minas de roca dura contienen decenas de ventiladores de ventilación principal y cientos de ventiladores auxiliares. Ambos tipos se controlan en forma manual y funcionan continuamente a máxima velocidad o capacidad pico. Esto ayuda a que el aire siga circulando por cada parte de la mina durante todo el día. Desafortunadamente, para que todos los ventiladores sigan funcionando a máxima velocidad, incluso durante períodos de demanda que no son pico, se requiere el uso de energía muy valiosa.
BESTECH implementó la ventilación a pedido para ayudar a reducir los costos energéticos y mantener un funcionamiento seguro bajo tierra.