Loading
Una correa transportadora para procesar mineral de carbón.
Aplicaciones de variadores

Soluciones inteligentes de control de motores para la industria minera

Descubra la tecnología que puede aumentar la confiabilidad y la eficiencia energética para la industria minera
Explore las aplicaciones de minería

Tecnología que reduce las emisiones y respalda objetivos operacionales

icono de inteligencia artificial
Diseñado para la minería

Los variadores PowerFlex están diseñados para funcionar en ambientes hostiles, polvorientos y con alta vibración, apoyando la operación continua de procesos mineros críticos.

persona en computadora con icono de hololens
Operaciones confiables y eficientes

Mejore el tiempo productivo y reduzca el consumo de energía con variadores diseñados para ofrecer un rendimiento uniforme en transportadores, trituradoras, molinos y montacargas.

icono de candado en escudo
Soluciones de variadores escalables

Una amplia cartera de PowerFlex soporta aplicaciones de baja a alta potencia, ayudando a las operaciones mineras a estandarizar, simplificar el mantenimiento y planificar el crecimiento.

Explore las aplicaciones de minería

Impulsar operaciones mineras más confiables

Explore soluciones de variadores comprobadas y vea cómo los líderes mineros aprovechan la potencia de los variadores PowerFlex para mejorar la confiabilidad, la eficiencia y el rendimiento operativo.

Los variadores pueden reducir el consumo de energía en equipos de minería de carga variable hasta en un 40 %

(fuente https://www.energyinst.org/?a=1406830)

Según la Agencia Internacional de la Energía, en los sectores industriales, los motores y variadores pueden representar más del 60 % de la demanda total de electricidad.

Las fallas imprevistas de equipos pueden costar a las operaciones mineras USD 50000–500000 por día, según el precio de la materia prima y la configuración del sitio.

(fuente http://dx.doi.org/10.1080/01446190210163552)

Explore las aplicaciones de minería

“La productividad minera ha disminuido aproximadamente un 50 % en las últimas dos décadas, por lo que las mejoras de eficiencia habilitadas por la tecnología son esenciales para restaurar el rendimiento y la competitividad.”

McKinsey & Company, Unearthing a new era of innovation in mining, 2023

Aplicaciones de PowerFlex en minería

Explore las aplicaciones de minería

Desbloquee ahorros de energía y confiabilidad en minería con electrificación inteligente y operaciones habilitadas por variadores.

Descubra las aplicaciones de minería

¿Está listo para aprender cómo puede hacer más?

Conéctese con nuestros expertos para conocer estrategias comprobadas para mejorar la eficiencia energética en la minería.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Minería
  4. Chevron LeftChevron Left Soluciones inteligentes de control de motores para la industria minera
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.