Loading
Trabajador con equipo de alta visibilidad que observa una mina al atardecer
eBook

Confiabilidad de la ingeniería en la minería

Descubra cómo un Distributed Control System (DCS) ofrece una visión más clara del rendimiento de los activos, los sistemas y los sitios en las operaciones mineras.
Descargue el eBook

Una plataforma unificada simplifica todo

icono de un carrito de minería
Diseñado para la minería

Unifique el proceso y la alimentación eléctrica en toda su operación para manejar la variabilidad, lo que le ayudará a estabilizar la producción, gestionar la energía y mantener el rendimiento en entornos mineros exigentes.

icono de ingeniería digital
Operaciones confiables y eficientes

Integre el control de procesos y los sistemas eléctricos para mejorar la coordinación, reducir el desperdicio de energía y aumentar la visibilidad, lo que permite una producción más confiable y un uso eficiente de la alimentación eléctrica en toda su operación.

icono de una flecha hacia arriba
Soluciones de control escalables

Estandarice las arquitecturas de procesos y alimentación eléctrica con una aplicación flexible que se adapte a todos los sitios, simplificando la ingeniería, la coherencia y la expansión a medida que evolucionan las demandas operativas y energéticas.

Descargue el eBook

El proceso y la alimentación eléctrica conectados proporcionan
mayor confiabilidad a las organizaciones mineras

Descubra cómo la integración de estrategias de procesos y energía ayuda a las operaciones mineras a evitar interrupciones, optimizar el uso de la energía y crear sistemas más resilientes que funcionen en las condiciones actuales.

La productividad minera ha caído hasta un 28 % en la última década, lo que pone de manifiesto la necesidad de operaciones conectadas y basadas en datos para mejorar el rendimiento.

Fuente

Las plataformas integradas y basadas en datos permiten la visibilidad en tiempo real y mejoras medibles en la eficiencia operativa, la innovación y la toma de decisiones.

Fuente

Los sistemas de energía y control integrados pueden transformar los activos en sistemas flexibles y receptivos que mejoran la confiabilidad, la estabilidad y la eficiencia general.

Fuente

Descargue el ebook

La productividad minera ha disminuido aproximadamente un 50 por ciento en las últimas dos décadas, lo que hace que las mejoras de eficiencia habilitadas por la tecnología sean esenciales para restaurar el rendimiento y la competitividad.

McKinsey & Company - Descubriendo una nueva era de innovación en la minería, 2023

Obtenga mayor confiabilidad en la minería

Explore las arquitecturas de minería

Vea cómo los mineros pueden obtener mayor confiabilidad y visibilidad con un enfoque unificado.

Descargue el eBook

¿Quiere saber cómo puede hacer más?

Póngase en contacto con nuestros expertos para conocer las estrategias comprobadas para mejorar el retorno de la inversión en minería.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Minería
  4. Chevron LeftChevron Left Confiabilidad de la ingeniería en la minería
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.