Loading
Trabajador con equipo de protección personal (EPP) inspecciona la calidad de la línea de producción de mascarillas y mascarillas faciales médicas en una fábrica, industria manufacturera y concepto de planta.
Informe

El nuevo modelo operativo para la fabricación en las ciencias biológicas

Del cumplimiento a la preparación continua
Consulte el informe gratuito

Lea los puntos más destacados

Los fabricantes del sector de las ciencias biológicas se enfrentan a crecientes expectativas regulatorias en torno a la ciberseguridad, la integridad de los datos, los registros digitales, la gobernanza de la IA y la supervisión continua de la calidad, lo que hace que la transparencia, la localización y el control sean más importantes que nunca antes. Al mismo tiempo, estas capacidades se están convirtiendo en habilitadores críticos para las empresas, y los líderes del sector invierten en la transformación digital para fortalecer la calidad, mejorar el rendimiento operativo y desenvolverse en un ambiente empresarial cada vez más complejo.

La complejidad se intensifica con desafíos como superar el equipo heredado y los silos de datos, adaptarse a cadenas de suministro globales cambiantes, que están moldeadas por la demanda dinámica y las políticas comerciales, respaldar una gama más amplia de modelos de producción, desde medicamentos de precisión para un solo paciente hasta terapias de gran volumen como las GLP-1, y responder a la creciente adopción de tecnologías médicas conectadas y personalizadas. Estas tendencias, junto con la ampliación de la capacidad y las inversiones en nuevas instalaciones de producción, están aumentando la necesidad de operaciones de fabricación más conectadas, resilientes y escalables.

En este informe se examinan las fuerzas que moldean esta transición. En él se combinan los conocimientos de la investigación Estado de la fabricación inteligente de Rockwell Automation con las tendencias más amplias que influyen en el sector de las ciencias biológicas, explora cómo los fabricantes se están preparando para un futuro en el que la madurez digital, la resiliencia cibernética y la preparación en IA se están convirtiendo en componentes esenciales del éxito a largo plazo.


El progreso es real, pero persisten barreras para estar preparados.

escudo con candado
La conectividad conlleva complejidad

A medida que continúa la transformación digital, la ciberseguridad debe integrarse en las estrategias operacionales, las decisiones tecnológicas y los programas de gestión de riesgos

mejora del rendimiento
Los datos están creciendo rápidamente.

Sin una base de datos conectada, los esfuerzos para apoyar la IA, mejorar la toma de decisiones y aumentar la visibilidad operacional se vuelven más difíciles de mantener.

Lista de documentos
La tecnología por sí sola no es suficiente.

Una transformación exitosa requiere una base construida sobre datos confiables, una gobernanza clara y una alineación operacional.

Descargue el informe

¿Dónde se encuentran hoy los fabricantes de ciencias de la vida?

Según las organizaciones de ciencias de la vida encuestadas.

90%

Creen que la transformación digital es necesaria.

58%

tecnologías de fabricación inteligente ya desplegadas

64%

planean expandir el uso de IA y aprendizaje automático durante los próximos 12 meses

Descargue el informe

Construya una base digital necesaria para la preparación continua

Descargue el informe

A medida que los fabricantes evalúan dónde la tecnología puede ofrecer el mayor impacto empresarial, las prioridades se centran cada vez más en aquellas capacidades que mejoran el desempeño operacional y respaldan la preparación a largo plazo.

Conoce las inversiones tecnológicas que se espera tengan el mayor impacto descargando el informe.

Descargue el informe

¿Listo para comenzar?

Utilice estos datos para fortalecer su preparación digital, priorizar sus inversiones y mejorar el desempeño operativo. Nuestros expertos están aquí para ayudarle.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Ciencias biológicas
  4. Chevron LeftChevron Left El nuevo modelo operativo para la fabricación en las ciencias biológicas
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose