Uso del software ControlFLASH Plus para actualizar firmware

Utilice el software ControlFLASH Plus para actualizar las revisiones de firmware en uno o varios dispositivos. Puede navegar a los dispositivos desde la ficha Flash Devices y seleccionar la ruta de red.
  • Haga clic en el botón Select a Browsing Path para configurar la ruta de navegación en la red.
  • Si ya hay una ruta establecida, haga clic en Select Browsing from Path.
El Network Browser muestra los dispositivos de su sistema.
  1. En el software ControlFLASH, seleccione el dispositivo y la revisión de firmware como se muestra en el siguiente ejemplo y, a continuación, haga clic en Next para confirmar.
    Si es necesario descargar una revisión de firmware del Centro de Compatibilidad y Descarga de Productos (PCDC), se abre el cuadro de diálogo Download Center License Agreement y usted deberá seguir las indicaciones para descargar la revisión de firmware.
  2. Si la pantalla actualizada muestra las selecciones correctas, haga clic en Flash.
  3. Cuando un cuadro de diálogo le pida que confirme si desea confiar en el publicador de un DMK durante la actualización, deberá asentir y confiar en él para continuar. 
  4. Cuando concluya la operación, haga clic en Close.
    Si es necesario, haga clic en Retry para actualizar los dispositivos cuyas operaciones de actualización hayan fallado o se hayan cancelado.
    OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre cómo utilizar ControlFLASH Plus, consulte la ayuda en línea o el documento ControlFLASH Plus Quick Start, publicación CFP-QS001.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal