Monitoreo térmico y comportamiento ante fallo térmico

Los controladores pueden monitorear las temperaturas internas del módulo y actuar si la temperatura aumenta.
IMPORTANTE: Si observa los límites de temperatura ambiente (de entrada) recomendados y tiene en cuenta el espacio libre requerido alrededor del chasis, el controlador no debería alcanzar la temperatura de advertencia inicial (fallo menor). Consulte el documento 1756 ControlLogix and GuardLogix Controllers Technical Data, publicación 1756-TD001.
Monitoreo térmico
Esta figura es un diagrama que muestra las etapas de temperatura y cómo el controlador responde a los aumentos de temperatura.
Ítem
Descripción
A
Umbral para que el controlador declare un fallo menor “T17:C35 Controller internal temperature is approaching operating limit” y establezca el bit de fallo menor de diagnóstico. El fallo se guarda en el registro de fallos menores, pero no se muestra en el panel frontal. Si la temperatura regresa a un rango aceptable, se borra el bit de fallo menor de diagnóstico, pero el registro del fallo menor se mantiene.
B
Umbral para que el controlador declare un fallo mayor recuperable “CPU Temperature Fault”.
Si un gestor de fallos no borra el fallo, el módulo entrará en el modo de fallo, registrará el fallo en el registro de fallos mayores y mostrará “T17:C34 CPU Temperature Fault” en el panel frontal.
C
Límite de histéresis de preservación de hardware.
D
La alimentación no se habilita cuando está en este rango.
E
Umbral para que el controlador declare un “Hardware Preservation Fault”, que restablecerá el módulo e inhabilitará la alimentación eléctrica.
Cuando la alimentación está inhabilitada, solo se ilumina de color rojo el indicador de estado OK. El módulo no aplicará la alimentación eléctrica hasta que se haya enfriado por debajo del límite de histéresis de preservación de hardware. A continuación, el módulo entrará en el modo de fallo, registrará el fallo en el registro de fallos mayores y mostrará “CPU Temperature Fault” en el panel frontal.
F
Se inhabilita toda la alimentación del controlador a excepción de la del indicador de estado rojo OK y la del monitoreo de la temperatura.
IMPORTANTE: La presencia de una advertencia de temperatura indica que debe actuar para reducir la temperatura ambiente del módulo. Las instrucciones para usar la lógica de escalera de relés para verificar un fallo menor se encuentran en el documento Logix 5000 Controllers Major, Minor, and I/O Faults Programming Manual, publicación 1756-PM014. Una instrucción GSV puede leer el atributo MinorFaultBits del nombre de clase FaultLog. Si el bit de fallo menor de diagnóstico (bit 17) está establecido, es posible que haya un fallo menor de temperatura. Consulte la ficha Minor Faults del cuadro de diálogo Controller Properties de la aplicación Logix Designer para determinar si el fallo menor es una advertencia de temperatura.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal