Mensajes de estado del homólogo de seguridad
La pantalla del homólogo de seguridad puede mostrar estos mensajes con desplazamiento de texto.
Mensaje | Interpretación |
|---|---|
L9SP | Texto estándar de la pantalla. Si hay un fallo no recuperable mayor, el código de fallo se desplaza a través de la pantalla. |
Flash in Progress | Hay una actualización de firmware en curso. Permita que la actualización de firmware concluya sin interrupción. |
Entregue su opinión