Mensajes de estado de la seguridad
Además de los mensajes de estado general, pueden aparecer estos mensajes de seguridad como mensajes con desplazamiento.
Mensaje | Interpretación |
|---|---|
No Safety Signature | La tarea de seguridad está en el modo de marcha sin una firma de seguridad. Genere una firma de seguridad. |
Safety Unlocked | El controlador está en el modo de marcha con una firma de seguridad, pero no está en bloqueo de seguridad. Ponga el controlador en bloqueo de seguridad. |
Safety Partner Missing | Falta el homólogo de seguridad o no está disponible. Asegúrese de que el homólogo de seguridad esté colocado correctamente en la ranura ubicada justo a la derecha del controlador de seguridad. El controlador muestra este mensaje solamente en una configuración SIL 3/PLe. |
Hardware Incompatible | Solo ControlLogix y GuardLogix El hardware del homólogo de seguridad y el controlador primario son incompatibles. El controlador muestra este mensaje solo en una configuración SIL 3/PLe. |
Firmware Incompatible | Solo ControlLogix y GuardLogix Los niveles de revisión de firmware del homólogo de seguridad y del controlador primario son incompatibles. Actualice los módulos a la revisión de firmware correcta. El controlador muestra este mensaje solamente en una configuración SIL 3/PLe. |
Safety Task Inoperable | La lógica de seguridad no es válida. Por ejemplo, ocurrió una desigualdad entre el controlador primario y el homólogo de seguridad, se sobrepasó el tiempo de espera del temporizador de vigilancia o se alteró la memoria . |
Entregue su opinión