Mensajes de fallo mayor
El mensaje Major Fault T
XX
:CXX
en la pantalla con desplazamiento de texto del controlador indica fallos mayores.Este tema incluye vínculos al documento Logix 5000 Controller and I/O Fault Codes and Syslog Messages, 1756-RD001; el archivo se descarga automáticamente al hacer clic en el vínculo.
Para ver los métodos de recuperación sugeridos para los fallos mayores, consulte el documento Logix 5000 Major, Minor, and I/O Fault Codes Programming Manual, publicación 1756-PM014.
Entregue su opinión