Códigos de fallo de E/S

El controlador indica los fallos de E/S en la pantalla de estado en uno de estos formatos:
  • I/O Fault Local:
    X #XXXX message
  • I/O Fault
    ModuleName #XXXX message
  • I/O Fault
    ModuleParent:X #XXXX message
La primera parte del formato se usa para indicar la ubicación del módulo que tiene un fallo. La manera en que se indica la ubicación depende de su configuración de E/S y de las propiedades del módulo especificadas en la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
.
La última parte del formato, #XXXX message, puede usarse para diagnosticar el tipo de fallo de E/S y las posibles acciones correctivas.
Este tema incluye vínculos al documento Logix 5000 Controller and I/O Fault Codes and Syslog Messages, 1756-RD001; el archivo se descarga automáticamente al hacer clic en el vínculo.
Para conocer los métodos de recuperación sugeridos para fallos mayores, consulte el documento Logix 5000 Major, Minor, and I/O Fault Codes Programming Manual, publicación 1756-PM014.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal