Mensajes de fallo
Si el controlador muestra un fallo, pueden aparecer estos mensajes con desplazamiento en la pantalla de estado. Para obtener información sobre cómo monitorizar y manejar los fallos del controlador mayores y menores, consulte el documento Logix 5000 Controllers Major, Minor, and I/O Faults Programming Manual, publicación 1756-PM014.
Mensaje | Interpretación |
|---|---|
Major Fault T XX:CXX message | Se detectó un fallo mayor del tipo XX y código XX . Por ejemplo, si la pantalla de estado indica MajorFault T04:C42 Invalid JMP Target, se programa una instrucción JMP para que salte a una instrucción LBL no válida.Los fallos mayores de tipo 1 con códigos 60, 61 y 62 incluyen un código único de 9 caracteres que puede proporcionar a la asistencia técnica de Rockwell Automation® para la resolución de problemas. |
I/O Fault Local: X #XXXX message | Ocurrió un fallo de E/S en un módulo en el chasis local. Se indican el número de ranura y el código de fallo, junto con una descripción breve. Por ejemplo, I/O Fault Local:3 #0107 Connection Not Found indica que una conexión al módulo de E/S locales en la ranura tres no está abierta. Tome la acción correctiva correspondiente al tipo de fallo indicado. |
I/O Fault ModuleName #XXXX message | Ocurrió un fallo de E/S en un módulo en un chasis remoto. El nombre del módulo que ha fallado se indica junto con el código de fallo y una breve descripción del fallo. Por ejemplo, I/O Fault My_Module #0107 Connection Not Found indica que una conexión al módulo llamado My_Module no está abierta. Tome la acción correctiva correspondiente al tipo de fallo indicado. |
I/O Fault ModuleParent:X #XXXX message | Ocurrió un fallo de E/S en un módulo en un chasis remoto. Se indica el nombre del primario del módulo porque no se ha configurado ningún nombre de módulo en el árbol de configuración de E/S de la aplicación Logix Designer. Además, se indica el código de fallo con una breve descripción del fallo. Por ejemplo, I/O Fault My_CNet:3 #0107 Connection Not Found indica que una conexión a un módulo en la ranura 3 del chasis con el módulo de comunicación llamado My_CNet no está abierta. Tome la acción correctiva correspondiente al tipo de fallo indicado. |
X I/O Faults | Hay fallos de E/S presentes y X = el número de fallos de E/S presentes.Si hay varios fallos de E/S, el controlador indica el primer fallo del que se ha informado. A medida que se resuelve cada fallo de E/S, se reduce el número de fallos indicado y el mensaje de fallo de E/S indica el siguiente fallo del que se ha informado. Tome la acción correctiva correspondiente al tipo de fallo indicado. |
Entregue su opinión