Indicadores de EtherNet/IP
Los indicadores de estado de EtherNet/IP muestran el estado del puerto EtherNet/IP y la actividad de comunicación.
Indicador | Estado | Descripción |
|---|---|---|
NET | Apagado |
|
Verde parpadeante | El controlador tiene una dirección IP pero no se ha establecido ninguna conexión activa. | |
Verde fijo | El controlador tiene una dirección IP y al menos una conexión activa establecida. | |
Rojo fijo | Dirección IP duplicada o configuración no válida. | |
LINK | Apagado | Sin actividad. Existe una de estas condiciones:
|
Verde parpadeante | Se dan todas estas condiciones:
| |
Verde fijo | En un controlador de un solo puerto, existe un vínculo en el puerto, pero no se recibe tráfico. En un controlador de doble puerto, existen todas estas condiciones:
|
Entregue su opinión