Especificación de la función de seguridad
Debe crearse una especificación para la función de seguridad. Utilice esta especificación para verificar que la lógica del programa aborda de manera correcta y completa los requisitos de control de seguridad y funcionales de su aplicación. En algunas aplicaciones, la especificación puede presentarse en diversos formatos. No obstante, la especificación debe ser una descripción detallada que incluya lo siguiente (si corresponde):
- Secuencia de operaciones
- Diagramas de flujo y de temporización
- Diagramas de secuencias
- Descripción del programa
- Copia impresa del programa
- Descripciones por escrito de los pasos con condiciones de pasos y accionadores que deben controlarse, lo que incluye lo siguiente:
- Definiciones de las entradas
- Definiciones de las salidas
- Referencias y diagramas de cableado de E/S
- Definición del funcionamiento
- Matriz o tabla de condiciones por pasos, y los accionadores que deben controlarse, incluidos los diagramas de secuencia y de temporización
- Definición de condiciones marginales; por ejemplo, modos de operación y de paro de emergencia.
La parte de E/S de la especificación debe contener el análisis de los circuitos de campo:
- Sensores (digitales o analógicos)
- Señal en operación estándar (en el caso de sensores digitales, si están desactivados no se transmiten señales)
- Determinación de las redundancias que son necesarias para los niveles SIL
- Monitoreo y visualización de discrepancias, incluida la lógica de diagnóstico
- Accionadores
- Posición y activación en la operación estándar (normalmente activado)
- Reacción/posicionamiento de seguridad cuando se conmuta a desactivado o cuando se produce un fallo en la energía eléctrica
- Monitoreo y visualización de discrepancias, incluida la lógica de diagnóstico
Entregue su opinión