Restrinja el acceso a la funcionalidad de bloqueo y desbloqueo de seguridad

Para proporcionar capas adicionales de protección, puede utilizar dos métodos para restringir el acceso a la funcionalidad de bloqueo y desbloqueo de seguridad:
  • FactoryTalk Security: para cumplir la certificación de seguridad IEC-62443-4-2 SL 1, debe utilizar FactoryTalk Security para configurar el acceso restringido a las acciones de bloqueo y desbloqueo de seguridad. Para obtener más información sobre el establecimiento de estos permisos, consulte el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001.
    Permiso de bloqueo de seguridad
  • Contraseñas de seguridad: Se pueden establecer contraseñas independientes que se soliciten para el bloqueo o desbloqueo de seguridad del controlador. Las contraseñas son opcionales y no son necesarias para la certificación de seguridad IEC-62443-4-2 SL 1.
    Cuadro de diálogo Safety Lock
IMPORTANTE: Para aumentar la seguridad, habilite CIP Security en el controlador antes de establecer la protección con contraseña. En el caso de controladores no redundantes, recomendamos habilitar CIP Security en el puerto Ethernet frontal del controlador. Para obtener más información sobre CIP Security, consulte el documento CIP Security con productos de Rockwell Automation, publicación SECURE-AT001.
Para establecer la protección con contraseña para acciones de bloqueo o desbloqueo de seguridad, siga estos pasos.
  1. En la barra de menú Logix Designer, haga clic en Tools > Safety > Change Passwords.
  2. En el campo What Password, seleccione Safety Lock o Safety Unlock.
    Cuadro de diálogo Change Passwords
  3. Escriba la contraseña anterior, si existe.
  4. Escriba y confirme la nueva contraseña.
  5. Haga clic en OK.
    CONSEJO: Las contraseñas pueden tener de 1…40 caracteres de longitud, y no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas. Pueden utilizarse letras, números y los símbolos siguientes: ‘ ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + , - = { } | [ ] \ : ; ? / . Para eliminar una contraseña existente, introduzca una nueva contraseña con longitud cero.
    IMPORTANTE: Rockwell Automation no ofrece ningún tipo de servicio de anulación de seguridad o de contraseña. Al configurarse los productos y las contraseñas, Rockwell Automation insta a los clientes a acatar buenas prácticas de seguridad e implementar las disposiciones necesarias para administrar contraseñas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal