Bloquear el controlador

ATENCIÓN:
El bloqueo de seguridad por sí solo no satisface los requisitos SIL 2/PLd o SIL 3/PLe.
El estado predeterminado del controlador es el estado de desbloqueo de seguridad. Recomendamos que aplique un bloqueo de seguridad al controlador para contribuir a proteger los componentes de control de seguridad frente a modificaciones y ayudar a evitar que se elimine por accidente la firma de seguridad. Sin embargo, no es obligatorio realizar un bloqueo de seguridad del controlador para SIL 2 o SIL 3.
La función de bloqueo de seguridad solo es aplicable a componentes de seguridad como la tarea de seguridad, los programas de seguridad, las rutinas de seguridad, los tags de seguridad, las instrucciones Add-On de seguridad, las E/S de seguridad y la firma de seguridad.
Ningún aspecto de seguridad puede ser modificado mientras el controlador esté en el estado de bloqueo de seguridad. Cuando el controlador está en bloqueo de seguridad no se permiten las siguientes acciones dentro de la tarea de seguridad:
  • Actualizar el firmware sin utilizar el proceso de actualización del sistema de redundancia (RSU)
  • Programación o edición en línea o fuera de línea
  • Forzado de E/S de seguridad
  • Manejo de datos de componentes de seguridad, excepto mediante la lógica de rutina
    o de otro controlador
  • Creación o edición de instrucciones Add-On de seguridad
  • Generación o eliminación de la firma de seguridad
IMPORTANTE: Si existe una firma de seguridad y el controlador está en bloqueo de seguridad, solo se podrán descargar al controlador los proyectos con una firma de seguridad que coincida.
Puede colocar la aplicación de seguridad en un estado de bloqueo de seguridad independientemente de si usted está en línea o fuera de línea, o si tiene la fuente original del programa. Sin embargo, no puede haber forzados de seguridad ni ediciones de seguridad pendientes. El estado de bloqueo o de desbloqueo de seguridad no se puede modificar cuando el interruptor de llave está en la posición RUN.
Las acciones de bloqueo y desbloqueo de seguridad se registran en el registro del controlador. Para obtener más información acerca de cómo obtener acceso al registro del controlador, consulte el documento Logix 5000 Controllers Information and Status Programming Manual, publicación 1756-PM015.
Puede cambiar el estado de bloqueo de seguridad de tres maneras:
  • Desde la ficha Safety del cuadro de diálogo Controller Properties.
  • En la aplicación
    Studio 5000 Logix Designer®
    , seleccione Tools > Safety > Safety Lock/Unlock.
  • En el menú desplegable Safety Status, seleccione Safety Lock/Unlock.
Botón Safety Lock/Unlock
Botón Safety Lock/Unlock
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal